This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:音调发生器 (0x3F) 和音调发生混频器系数可能出现故障

Guru**** 2892960 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1574965/tas2563-possible-malfunction-of-tone-gen-0x3f-and-tone-gen-mixer-coefficients

器件型号: TAS2563

工具/软件:

一些工程师、您好。

我目前正在另一个主题中提出这个问题、但有一个新问题出现、因此我将在此处提出。

我当时正在尝试 PPC3 中的各种元件、当我使用特定设置将固件写入安装板时、我确认扬声器在启动后立即输出低频振动。
当我测量 D 类输出时、我发现一个 60Hz 的峰值、这立即导致我怀疑音调发生器的运行情况。

但当我检查地址:0x3F 时、值为 0x00。

目前正在发生上述现象。

我也怀疑采样率不正确、但我认为这不是问题、因为 I2S 音频是从 SPK 正常输出的。
(音频叠加在 60Hz 振动上。)

我也怀疑有嗡嗡声、但由于 TAS2563 周围的电源波动很小、SPK 的 60Hz 输出约为 7dBV、我认为不太可能发生这种情况。

可能还有其他与 Tone Gen 相关的寄存器与该问题相关、因此我想知道它们是什么。
我还想知道哪些寄存器与音调生成器的混频器系数相关。

此致、

Fumiya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能是由于导频音造成的、默认为 60Hz。

    您可以使用设备控制面板在 ROM 模式下配置设备。 在此模式下、导频音未启用。 检查 60Hz 音调是否不再存在。

    如果返回“调谐和音频处理“面板、设备将重新设置为调谐模式、并再次启用导频音。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ivan。

    当我切换到 ROM 模式时、振动停止。
    由此看来、振动确实是由 60Hz 音调引起的。

    但是、我想首先了解为什么这个音调在调优模式下输出。
    如果不知道原因、我就无法实现根本解决。

    作为参考、在输出音调时、地址:0x3F 处的值为 0x00、未通过“音频处理“进行音频质量调整。

    此致、

    Fumiya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fumiya-San:

    导频音在调优模式下输出、因此器件可以测量反馈并将其用于智能放大器功能。 因此、它在 ROM 模式下关闭、这实际上是在没有 DSP 的情况下运行的器件。  

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、悉尼。

    这是否意味着在调优模式下始终输出导频音?
    我不认为这是应该的情况。

    如果出现这种情况、会影响扬声器输出声音、对吧?

    请注意、

    Fumiya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉不断提出问题。

    我认为理解上的差异可能是因为我不能真正理解什么是试点语调。

    您能解释一下导频音吗?

    要点如下四:
    ・其操作和目的
    ・音频输出是否有任何干扰?
    ・外壳是否可能会振动?
    ・频率和振幅是可变的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    导频音输出到扬声器、因此器件 IVsns 可以监测反馈、以实时计算各种参数、如扬声器温度。 请参考以下主题:  TAS2563:导频音振幅和存在 

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、悉尼。

    我已经阅读了您提供的主题。
    我有几个问题和澄清。

    首先、我是否正确理解 I/V 检测功能需要导频音?
    当 AMP 在调优模式下运行时、这是持续输出的信号吗? 或者有某种触发信号吗?
    在本例中、它在系统启动后一直输出。

    目前输出的是 60Hz、但我知道您刚才提到的线程中提到频率和振幅是可调的。
    正确吗?更改方法是咨询 TI 工程师?

    目前的输出音调感觉相当大的幅度,甚至对我自己的经验. (稍后我将再次测量振幅。)
    我们这次使用的扬声器的膜片面积为​​9.56cm2、我相信这大大超过了 TI 的预期。
    由于此扬声器通过螺钉固定在机箱上、因此即使调整了幅度和频率、机箱仍有可能发生振动。
    解决此问题的最佳方法是什么?

    我们期待着你的答复。

    此致、

    Fumiya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fumiya:

    是、采用 I/V 检测的扬声器保护功能需要导频音。 只能 在播放音频内容时触发导频音。  
    因此、根据您的描述、即使没有播放音频内容、导频音也会输出?  

    要更改导频音频率/振幅、 您必须访问需要密码的隐藏设置。 很遗憾、我们无法与客户分享此信息。  

    这是一个 PPC3 文件、导频音设置为 16Hz、这或许有助于减少任何可闻振动。  TAS2563QFN_16HzPIlotTone 

    如果您在 YBG 封装中使用 TAS2563、请告诉我、我可以提供该具有 16Hz 导频音的 PPC3 文件。  

    您还可以调整 智能放大器保护功能 、看看它们是否有助于减少振动。

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、悉尼。

    在我们的系统中、即使每个输入静音、FPGA 混频器也会继续输出 0 数据 I2S。
    即使在这种状态下、音调仍在输出。
    它是否类似于音频输出超过特定水平时发生的音调输出?

    我使用的是 QFN 封装。 我可以使用您提供的 PPC 文件吗?

    我还测量了当前输出的 Tone、并附上了以下结果。
    我认为–6.8dBV 对于导频音来说太高了。

    此致、

    Fumiya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fumiya:

    输出端高于特定的电流阈值时、导频音将开启。 因此、如果您正在播放音频、然后打开导频音、如果超出此电流阈值、使输入静音可能不会关闭导频音。

    是的、您可以使用我提供的 PPC3 文件。

    您能否将您的 PPC3 文件发送给我、以便我可以在实验室中进行测试?

    正如您提到的、导频音振幅异常大。

    有一些变通方法、例如增加导频音的开启阈值、我可以尝试、但这只能通过隐藏的设置进行访问。 我想查看您的 PPC3 配置以查看我是否发现任何异常、然后我可以在必要时提供一个具有更高阈值的新 PPC3 文件。

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian。

    感谢您解释导音操作规则。 我明白。
    我将查看您发送给我的 16HzTone 文件。

    我们将向您发送 PPC 文件。
    “20251008"和“和“20251010"是“是应该输出音调的值。 我将共享“20251014"作为“作为 ROM 模式模型。
    如果您想在我们提供的文件中添加设置并将其发回给我们、请使用“20251010"。“。

    e2e.ti.com/.../20251008.zipe2e.ti.com/.../20251010.zipe2e.ti.com/.../20251014.zip

    此致、

    Fumiya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fumiya:

    感谢您发送这些文件、我将能够在下周初的实验室中对此进行测试、届时将提供更多反馈。

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian。

    验证我发送的文件的进度如何?

    我收到一个 16HzTone 文件、但当我从终端系统集成输出二进制文件时、会生成一个文件夹、其中没有文件。

    我缺少什么吗? 或者、此文件有什么特别之处吗?

    此致、  

    Fumiya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fumiya:

    为延迟道歉有多个团队成员 OOO、因此我正在处理许多请求。 我明天将检查文件。  

    此致、

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fumiya:

    您可以发送.ppc3 格式的文件吗? 我无法打开您发送的文件。  

    如果点击 PPC3 中的左上角、可以选择将整个配置保存为 .ppc3 文件。  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian。

    ・使用 16HzTone,我能够成功地输出一个二进制文件。
    Pure Path Console3 应用程序(照片 1)似乎未正确安装。

    ・它将以包含.ppc3 文件的 zip 文件发送给您。
    此文件输出大声的 60Hz 引导音。

    e2e.ti.com/.../20251022.zip

    此致、

    Fumiya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian。

    我从您发送给我的 16HzTone 文件中输出一个二进制文件并将其写入原型板。
    我观察到使用 AP 的输出信号、振幅约为–6dBV。 就像 10/10 文件一样、这里输出的信号似乎比预期的大。
    您设置的 16HzTone 最初是一个较小的值、对吧?

    我已经在那里正确地调整了导频音,但当我写它,振幅变得过大... 这是可能的吗?

    此致、

    Fumiya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在本周晚些时候讨论此主题、并在回来进一步发表评论。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan 和 Sebastian。

    我们评估了 TAS2563 EVM 和原型板上的 16Hz 音调配置文件。

       

    图 1:EVM 测量
    回放源是 PPC3 中的音频播放器、可输出 1kHz 正弦波。
    使用 PPC3 中的播放按钮打开/关闭音频输出。

    图 2:原型板测量
    回放源是 Audio Precision (AP) 发生器、可输出 1kHz 正弦波。
    通过修补或断开音频信号通道、TAS2563 的 I²S Ω 输入在 FPGA 内部打开/关闭。

    如图所示、即使使用相同的配置文件、EVM(通过 PPC3 控制)也不会表现出过多的导频音、
    而我们的原型板(通过 MCU 二进制写入进行配置)会产生异常大的导频音。

    其他意见
    ・在 EVM 上、导频音输出甚至不会高达−40dBV;它非常小、以至于被埋在本底噪声中。
    原型板上的・μ s、更改寄存器地址 0x03 (AMP_LEVEL) 的参数可更改 16Hz 导频音的振幅。

    我认为这是我目前能够提供的信息的限制。
    我期待着你的答复。

    此致、

    Fumiya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使您不更改 AMP_LEVEL 寄存器、导频音是否也更大? 顺便说一下、在调优模式下 不得更改 AMP_LEVEL 寄存器、如果需要添加或减小增益、则必须使用“调优和音频处理“面板中的数字音量控制或 DVC_PCM 音量控制寄存器。

    请分享您的 AP 数字生成器设置、以便我们在此处再次检查。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ivan。

    我不知道有任何其他方法来增加音量、但 AMP_LEVEL 除外。
    AMP_LEVEL 设置为默认值 0x10 (16dBV)、并且在该状态下进行了测量。

    过多的导频音只是一个原型板、因此无法通过“调优和音频处理“面板进行控制。

    此外、数据表提到 DVC_PCM、但未指定其簿/页/地址。
    您能告诉我该寄存器的确切位置吗?


    另外、您这次可能误解了 AP 的测量结果。  
    我将分享一些其他信息。
    我们的原型板具有模拟音频输入、在通过 I2S 到达 TAS2563 之前、会通过编解码器和 FPGA 传递。
    1kHz 模拟信号是 APx525 对此模拟音频输入的输入。
    因此、不使用数字发生器。
    另外、无论 AP 是否有模拟音频、均观察到输出 16Hz 音调。

    此致、

    Fumiya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    调优和音频处理面板中的音量控制位于 GUI 顶部、您可以使用滑块或键入整数值。 此值包含在终端系统集成过程中获得的配置文件中、有关此过程的一些信息可在以下位置找到: TAS2563 终端系统集成指南

    对于 DVC_PCM 寄存器控制、您可以参阅此常见问题 解答:(+)【常见问题解答】TAS2563:使用 I2C 调整数字音量控制 — 音频论坛-音频 — TI E2E 支持论坛

    我们自己的测试设置。 我将尝试在我这边检查采样率更改是否会影响导频音振幅。 总体而言、您觉得 EVM 也在您这边正常工作、因此根本原因应与原型板上的主机提供的 I2S/TDM 信号有关。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ivan。

    现在、我将尝试查看更改 DVC_PCM 值是否也会改变导频音值。 请提供一些时间。

    “调优和音频处理“面板中的“输入增益“是否会影响输出二进制文件?
    我认为它只影响 PPC3 中的 Audio Player。
    哪个寄存器管理该值?
    如果您反映 PPC3 中的更改、则无法实时查看更改、因此了解寄存器地址非常重要。



    另外、它是否与音频播放器中的音量不同? 您能解释一下这个问题吗?

    由于评估板输出正确、因此我可以预测​​当二进制文件输出或写入 MCU 时、这些值不正确。 我认为是一样的。
    然而,说实话,我不知道这种现象的原因是什么。
    说实话,我们正处在一个死胡同 我们将花一些时间来找到这一原因、但我们感谢你的持续合作。

    此致、

    Fumiya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DVC_PCM 不应影响导频音幅度、但请告知我们您的测试结果。

    “INPUT Gain“会影响输出配置文件。 输入增益和音频播放器音量是独立控件。 音频播放器音量只是基于软件的控件、不会写入任何设备寄存器。

    您可以使用 I2C 记录器功能来获取受影响的输入增益寄存器、示例如下:

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ivan。

    我尝试重写 DVC_PCM 寄存器值、但它似乎无效。
    跨越多个字节(对于 DVC_PCM 为 4 个字节)的寄存器是否仅接受通过连续写入进行的更新?
    或者、除非器件处于静音模式、否则是否存在不接受重写的情况?

    此致、

    Fumiya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fumiya:

    DVC_PCM 寄存器必须是包括所有 4 个寄存器的连续写入、如果您只写入其中一些寄存器而不是所有这些寄存器、或者如果您在这两个寄存器之间写入其他寄存器、值更改将不会生效。

    建议在 器件处于软件关断状态时进行任何类型的增益/音量调整。 尽管 DVC_PCM 寄存器即使在 ACTIVE 模式下也可能生效。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ivan。

    寄存器更改使我能够执行测量。 有关结果的详细信息、请参阅随附的 Excel 文件。

    e2e.ti.com/.../Pilot-Tone-Overpower-Issue-for-TI-E2E.xlsx

    因此、我们找到了导频音输出值的以下信息:
    -它会根据 AMP_LEVEL 而变化。
    -它会根据 DVC_PCM 而变化。
    -它不会根据输入增益而变化。

    这告诉我们什么? 您说 DVC_PCM 不会影响导频音、但结果不同。

    我们期待着你的答复。

    此致、

    Fumiya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fumiya:

    我已经在 EVM 上进行了验证、可以确认您的观察结果。 AMP_LEVEL 和 DVC_PCM 都会影响导频音幅度。 我以前关于 DVC_PCM 的信息不正确。 我们将确保在现有的 DVC_PCM 控件常见问题解答和其他相关信息中强调这一点。

    根据这些信息、在调优模式下配置器件时应使用输入增益、而在 ROM 模式下、这些选项中的任何一个都可以自由使用。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ivan。

    感谢您澄清这种情况。

    关于导频音输出过大的关键问题、在当前情况下、是否可以对其进行改进? 这是我最关心的问题。

    此致、

    Fumiya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fumiya:

    如果 AMP_LEVEL 保持为 16dBV 且 DVC_PCM 保持为 0dB、则导频音应为正确的幅度。 导频音的默认振幅为~190mV。

    9 天前重新查看您的帖子: (+) TAS2563:Tone Gen (0x3F) 和 Tone Gen 混频器系数可能发生故障 — 音频论坛-音频 — TI E2E 支持论坛 我注意到两次捕获之间 1kHz 测试音调的振幅也不同。 这是因为输入测试音调振幅不同吗? 如果两者的输入信号相同但输出不同、则意味着寄存器配置存在某种差异。 我要验证与 TDM_RX 相关的所有寄存器在 EVM 和定制电路板上是否相同。
    关于导频音的存在、如果输入信号非常低、此音调会自动禁用、因此您可能必须增大 EVM 上的测试信号才能在输出端实际看到导频音。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ivan。

    我提供每个主题的答案和问题。

    -默认的导频音振幅是 190mV 吗? 它比我预期的要大。
    这意味着在我的情况下(不操作与音量相关的寄存器)当前输出的导频音比默认值高大约 10dBV。

    - 1kHz 的振幅是不同的,这是很自然的。 在原型板上、将 20dBV 1kHz 音调输入到系统音频输入线路。 当然、两者之间有系统增益。 在 EVM 中、从 PPC3 音频播放器播放 1kHz 音调测试音频。 因此、输出音量不同是很自然的。
    无需注意这一点。 如果这很难理解、我深表歉意。

    -目前,即使没有音频输出,也会输出导频音。 这种“无音频输出“状态意味着 I2S 零数据波形“正在发送“到 TDM_RX。 这并不意味着 TDM_RX 持续处于低电平。
    可以轻松创建 TDM_RX 引脚始终为低电平的状态、因此我将稍后尝试并告知结果。

    -讨论是否存在导频音是对当前无法使用 EVM 观察导频音这一事实的回应吗?

    我很抱歉再次提出这么多问题、并期待您的答复。

    此致、

    Fumiya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ivan。

    这是对上一条消息的补充。

    -I 尝试将 TDM_RX 引脚设置为恒定的低电平,但导频音保持不变;它总是从启动时输出。 因此、我怀疑 I2S 数据传输状态与该问题并不特别相关。

    -此外、我将共享当前中断回读寄存器值。
    0x1F 0x00
    0x20 0x00
    0x21 0x11
    0x22 0x00
    0x23 0x00
    0x24 0x00
    0x25 0x00
    0x26 0x11
    0x27 0x80
    0x28 0x00
    0x29 0x40
    我对地址 0x27 和 0x29 很好奇。 我分享了这些内容、以询问它们是否与问题有关。

    此致、

    Fumiya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fumiya:

    我会查看最新评论、很快回来。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fumiya:

    中断标志看起来正常。
    寄存器 0x27 是锁存标志、器件断电标志仅表示器件在上电后不久且在设置为工作模式之前处于软件关断状态。

    导频音会根据电流阈值自动关闭、您使用的扬声器的阻抗和响应可能会导致 I-sense 绝不会降至此阈值以下。 我认为、如果您短暂断开其中一个扬声器端子、导频音应该会关闭。 尽管这也可能与导频音大于预期的<200mV 有关。

    -讨论是否存在导频音是对当前无法使用 EVM 观察导频音这一事实的回应吗?
    答案:正确、我想了解在播放更大信号时 EVM 上是否确实存在导频音。 我想了解您是否可以在使用 EVM 时复制正确的导频音电平测量值。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ivan。

    我首先检查了 EVM 的音调输出并分享结果。

    为了直接得出结论、我能够确认 EVM 也会输出适当水平的音调。

    从音频播放器播放 1kHz 声音源时、当输出电平为–72 或更低时、无法检测到音调、但当输出电平为–69 或更高时、会输出音调。 音调水平约为 120mV p-p(约为–16 dBu)。
    我检查了 16Hz 音调和 60Hz 音调、在相同条件下、在这两种情况下都观察到了音调。

    我附上了一张结果示例的照片。

    此致、

    Fumiya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ivan。

    很抱歉有其他问题。
    向我的主管报告当前情况后、有人问我几个后续问题、我也想问您。
    请在下面查看。

    -你能更详细地解释导音的目的吗?
    它是用于保护还是音频质量优化?

    -您提到默认值为 60 Hz /−14 dBV。
    该值可以更改多少?
    例如、16Hz/−20dBV 是否可接受?

    -即使导频音−14dBV ,我们的扬声器也是 8Ω/ 5 W ,膜片面积为 9.56 cm²,
    它的振动超过预期、并且人们担心外壳可能会产生共振。
    在确定导频音级别时、TI 采用哪种默认扬声器型号?

    由于我们无法在我们这边查看导频提示音相关的寄存器,
    我能否向您发送相应的二进制文件、以便您查看最终的输出电平?

    此致、

    Fumiya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fumiya:

    感谢您对 EVM 进行测试。 因此、导频音的幅度和行为似乎是正确的、那么在自定义系统上可能是不正确的、导致导频音异常大。

    • 导频音用于保护目的、特别是热保护。 该器件使用 IV 检测在播放期间实时测量扬声器 Re 值、因为温度会发生变化、Re 测量值也会发生变化。 这用于估算音圈温度并执行相应操作。
    • 已经验证了默认值、以便为保护算法提供足够的精度才能正常工作。 16Hz 的测试结果相似。 我正在内部检查振幅是否有任何理论限值、在完成一些分析后、我将再次进行检查。
    • 扬声器保护算法目标主要是微型扬声器、比如移动应用中的微型扬声器、在这些应用中、扬声器可以更轻松地进入偏移或过热场景。 但是、我们不断收到反馈、以了解如何针对其他应用调整算法。
    • 我可以使用 PPC3 文件检查配置、一旦将配置导出到 bin 中、我就无法读取它。 此配置是否与您之前共享的配置不同?

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan:

    感谢您的答复。 请查看下面的回答。

    •有关配置问题的更多信息

    我同意、原因可能是您提到的原因。
    我还怀疑、在将配置导出到二进制文件或将其写入系统时、可能会无意中更改某些值。
    我建议我发送二进制文件的目的是排除在导出过程中更改配置的可能性。
    如果您对如何进一步验证在导出或写入操作期间是否更改了值有任何建议、我非常感谢您的建议。

    •提示音相关

    非常感谢您的详细说明。
    我之所以想讨论这个主题、是因为数据表中几乎没有关于导频音的信息。
    是否有任何具体原因导致该功能未在其中详细描述?

    此外、在数据表的“特性“部分、还有一个与所附图像中所示描述类似的说明。
    在这些测试条件下、导频音水平似乎与默认值大不相同。
    这种差异是否有具体原因?

    此致、
    Fumiya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fumiya:

    我将查看您的最新评论、并很快回来提供进一步评论。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fumiya:

    导频音电平配置会影响不同寄存器页面中的多个系数。 使用终端系统集成工具生成配置时应包含任何更改。 因此、如果此配置的 PPC3 版本可与 EVM 正常配合使用、则导出的二进制文件也应相同。

    导频音只是用于收集扬声器 Re 随时间变化的技术、经过测试、在 60Hz 和 187mV 条件下、各个参数的 IVsense 性能足以满足扬声器保护处理要求。 您可以参考此文档以进一步详细了解扬声器保护算法的一般工作原理: SmartPA 扬声器保护算法

    特性部分中提到的详细信息调用–40dBFS 音调、然后经过 16dBV 的放大增益。 这仍然是 187mV 的缩写、但我将查看有关数据表中所述数字的详细信息。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ivan。

    感谢您的回答。

    由于我认为很难确定导音输出过大的原因、因此我决定尝试临时解决方案。

    我认为通过降低 DVC_PCM 和增加输入增益、我可以有效地仅降低导频音电平。

    我尝试了将 DVC_PCM 从图 1 中的默认设置更改为–12dB、将输入增益更改为+12dB、但它无法按预期正常工作。 (图 2)
    有什么问题吗?



    此致、

    Fumiya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    增编:我在发送上述内容后意识到这一点,但如果我要做上述内容,最好让你降低导频音的增益。

    如果是、我想您提供一个导频音增益设置为–12dB 的 PPC3 文件。
    我还希望频率更低、那么增益在 16Hz 时设置为–26dBV 的文件如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fumiya:

    我可以帮助解决这个问题。 您是否有自己希望进行更改的特定 PPC3 文件? 您可以将其附加到此处、也可以随其发送私人邮件。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ivan。

    谢谢你。 我已附上 PPC3 文件。

    e2e.ti.com/.../20251201.zip

    更改上一条消息中列出的导频提示音的条件是否足够?

    此致、

    Fumiya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fumiya:

    附件是经过修改的 PPC3 文件、导频音设置为 16Hz 和–26dBV (~70mV)。 我将此更改添加到所有 5 个快照。

    e2e.ti.com/.../20251201_5F00_PT16Hzn26dBV.ppc3

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ivan。

    尽管您已从默认值显著降低导频音的振幅、但振幅仍然很大(实际上,它甚至可能更大)。
    这表明导频音值没有增加固定值、而是重写为固定值。

    在这种情况下,似乎没有什么可以解决,我可以立即检查. 其他人负责实施固件、因此...

    您是否对我应该查看哪些流程或书写历史记录来进行更正有任何建议?  我会让 FW 人员检查一下。

    此致、

    Fumiya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fumiya:

    我将缩小了解/设置导频音幅度所需的最小寄存器范围、然后尽快答复您。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ivan。

    请继续考虑上一个问题。

    我想确认一件事:如果扬声器输出 16Hz/–6dBV 导频音、保护功能(例如 Re 监控)是否会有问题?
    如果我们决定继续处理这个问题、我们将需要获得批准、所以我想确保这是正确的。

    此致、

    Fumiya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fumiya:

    更改 PPC3 中的导频音幅度除了会影响导频音幅度本身之外、还会影响多个设置和寄存器。 但是、直接设置幅度的寄存器是 Page 0x0d 寄存器 0x7c 至 0x7f。 这是一个 4 字节系数、默认值(对于 187mV 振幅)为 02 ae B7 0b。 您可以从这些寄存器中读取值并仔细检查它是否有任何不必要的更改。

    如果导频音大于器件预期、则计算得出的 Re 值可能不正确。 我们可以读取一个存储器位置来检查器件检测到的 Re 值、我也会检查该位置、然后提供更多详细信息。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ivan。

    当我检查页 0d (0x7c 至 0x7f) 上的寄存器时、值为 09 77 B3 37。 当我将该值更改为 02 ae B7 0b 时、导频音幅度变得正确。

    为了解决该问题、我计划在 I2C 流程结束时在启动时发送用于修改此寄存器的命令。

    但是、我们仍然不知道该值为什么会变化。
    如果我们找到任何东西,我们会让你知道,但有可能什么都不会被学习。

    此致、

    Fumiya。