This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:TAS6584 热折返特性查询

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS6584-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1594600/tas6584-q1-tas6584-thermal-foldback-feature-inquiries

器件型号: TAS6584-Q1

您好、

我想确认 TAS6584 中热折返特性的行为。 目前、该功能默认启用、所有三个温度等级都在寄存器上启用  0xE0 0xE1

您能否确认以下几点?

  1. IF 寄存器 0xE0/0xE1 已启用但器件从不会达到级别 1 (121°C)、热折返功能是否保持非活动状态(即对运行没有影响)? 换句话说、除非实际达到热阈值、否则仅启用该功能本身不会改变输出行为—正确吗?

  2. 从信号/输出的角度来看、TI 能否确认启用热折返(与禁用)不会改变在正常工作温度下传送到扬声器的音频信号? 换而言之,如果未达到任何热阈值,启用折返功能不会影响音质 — TI 是否可以证明这种行为是合理的?

  3. 是寄存器中报告的温度值 0xE0 0xE1 0xE2 、和 0xE3 通道芯片附近的同一热传感器获得的?

提前感谢您的澄清。

此致、
Francis Kho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    1.

    如果注册 0xE0/0xE1 已启用但器件从不会达到级别 1 (121°C)、热折返功能是否保持非活动状态(即对运行没有影响)? 换言之、仅启用该功能不会改变输出行为、除非实际达到热阈值—正确吗?

    没错。 如果未达到热阈值、则对任何内容都没有影响。

    2.  

    从信号/输出的角度来看、TI 能否确认启用热折返(与禁用)不会改变在正常工作温度下传送到扬声器的音频信号? 换而言之、如果未达到任何热阈值、启用折返功能不会影响声音质量—TI 是否可以证明这种行为是合理的?

    这听起来和第一个问题完全一样? 基本上、TGFB 仅在温度超过阈值时激活、因此在正常工作温度下不会执行任何操作。 如果我遗漏了任何内容、请告诉我。  

    3.  

    是寄存器中报告的温度值 0xE0 0xE1 0xE2 、和 0xE3 从通道芯片附近的同一热传感器获得?

    总共有五个温度传感器。  每个输出通道都有一个温度传感器 、靠近其输出级的中心、以单独监控每个通道的温度。 TAS6584-Q1 数据表上的第 8.3.6.6 节可能会有所帮助。  

    Elise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elise:

    非常感谢您的输入。

    目前 、客户反馈当启用 TGFB 时、会影响音质监听测试。 (声音图像的详细信息我目前正在从客户那里获得更多信息)。

    因此、如果我想 按以下顺序启用 TGFB 功能、是否存在任何可能的风险?

    1.当主 SET 开启时->禁用 TGFB 功能->主 SET 保持从寄存器 0xE2 和 0xE3 读取数据

    2.当 0xE2 和 0xE3(任一通道)检测级别 1 ->启用 TGFB 功能时

    3.关闭电源前,TGFB 激活状态保持开启状态

     

    此致、

    Francis Kho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    对于上述序列、当您说“TGFB Function Disabled“时、您是否表示在寄存器 0x3A 中物理禁用热折返? 或仅 TGFB 未激活。  

    3. TGFB 激活状态保持打开、直至电源关闭

    如果温度恢复到正常水平、TGFB 将停用。  

    如果启用了 TGFB、我将通过电子邮件向您发送一个应用于的脚本。 我们也可以在那里跟进。

    Elise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elise:

    对于上述序列、当您说“TGFB 函数禁用“时、您是指在寄存器 0x3A 中物理禁用热折返吗? 或仅 TGFB 未激活。  [/报价]

    =>禁用 TGFB =寄存器 0x3A:0x05 设置为寄存器。

    如果启用了 TGFB、我将通过电子邮件向您发送一个应使用的脚本。 我们也可以在那里进行跟进。

    已使用 EVM 并使用 PPC 控制台来配置 TGFB 特性。

    该功能能够使用以下设置:

    相应的寄存器值从 PPC 控制台输出,如下所示: — 扬声器输出波形:                                         -

                                     

     

    使用以下命令配置主设置 TAS584 IC:

    观察到的症状:

    • 配有电吹风、可加热 TAS IC
    • 从寄存器 0x82 数据监控= 0x09(CH1 和 CH4 高于 OTW 阈值)
    • 0x7A 和 0x7B、同时显示 DATA =0x00(没有 TGFB 处于活动状态)
    • 0x82、0x7A、0x7B 和 0x75 的日志数据(已连接)

    请告知可能的寄存器设置/命令序列、这会导致尽管达到了温度水平、但 TGFB 仍无法在主设置中激活。

    e2e.ti.com/.../TAS6584_5F00_LOG.txt

    此致、

    Francis Kho

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    我只是通过电子邮件回复、如果有更多问题、请告诉我。

    Elise