This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254EVM-K:miniDSP 程序

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204, TLV320AIC3254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1595728/tlv320aic3254evm-k-minidsp-program

器件型号: TLV320AIC3254EVM-K
主题: TLV320AIC3254、TLV320AIC3204 中讨论的其他器件

我想知道在我们从 TI 收到产品时、TLV320AIC3254 IC 中存在的 miniDSP 是否已编程、或者我们是否需要再次对 miniDSP 进行编程。 我想知道这一点、因为当我尝试将 TLV320AIC3204_54_RHB EVM 中的输入路由到线路输出时、我无法通过 ADC 和 DAC(数字路由)进行路由。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gauthami:

    器件上电后、需要加载算法并对 miniDSP 进行编程。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在哪里可以找到《适用于 TLV320AIC3254 的 PurePath Studio 便携式音频器件应用》。 我已安装  PPS 核心(便携式音频)5.95、但需要 .ppxml TLV320AIC3254 miniDSP 的 AND 应用文件夹、但在产品页面和已安装文件夹中找不到该文件夹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基本上、我需要通过 ADC/DAC 将 INI1_L 路由到 LOL。 如果我们需要对 miniDSP 进行编程、则需要一个用于基本 ADC-DAC 连接的 pass-through.bin 文件。 我如何才能做到这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gauthami:

    我将重新分配此线程以获得更好的支持。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    PPS 的便携式音频版本应已安装 AIC3254 框架。 打开 PPS 时、转至框架、然后您应该看到“AIC3254",“,如下、如下所示:

    但是、如果您只想在 IN1L 到 LOL 之间实现旁路、AIC3254 具有 通过混频器放大器的模拟旁路模式、此时无需任何 miniDSP/PPS 即可执行此操作、只需寄存器写入即可。 路径如下所示:

    如果您只是尝试使用模拟旁路、我建议您使用这种方法而不是使用 PPS。 如果您希望执行更复杂的内部路由或额外 处理、则可以使用 PPS。  

    请告诉我您喜欢哪个、我可以通过特定脚本提供更多帮助。

    此致、
    Mir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  
    我能够执行模拟旁路模式将 IN1_L 路由到 LOL、但也希望通过 ADC/DAC 进行路由。 我可以在不使用 PPS 的情况下将 miniDSP 程序转储到 IC 中吗? miniDSP 程序是否可用以帮助我将 IN1_L 路由到 LOL。 我只想进行基本路由。 我不想执行任何复杂函数。 我只需要使用所需 miniDSP 程序的 ADC/DAC 进行路由。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我明白了。 遗憾的是、我们需要使用 PPS 来生成对 miniDSP 进行编程的代码。 但是、一旦该代码存在、您就可以像任何其他 I2C 命令一样运行该代码。  

    您当前的 I2C 脚本是什么? 我们需要将其包含在 PPS 中。 我可以帮助您创建文件、但需要所有输入/输出设置。 您可以将已用于路由的 I2C 命令放入 PPS 的 SystemSettingsCode 部分中。 对于通用模拟输出的通用模拟输入、GUI 中的输入/输出配置是这样的;然后在 SystemSettingsCode 部分中、我们设置它使用的输入和输出:  

    同样、具有 miniDSP 的 ADC/DAC 不适用于模拟旁路模式时、需要哪些设置? 如果您只需要在不使用 miniDSP 的情况下将 ADC 路由到 DAC、也可以在 DOUT 和 DIN 之间使用跳线、从而实现物理数字旁路。

    此致、
    Mir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mir:  

    除了使用模拟混频器的模拟旁路模式之外、我没有任何可正常工作的 I2C 脚本。 是否可以通过电话(可能是下周)讨论此问题、具体取决于您的可用性? 我需要支持使用软件转储 miniDSP。 此外、我还想了解如何将这款评估套件用于我的应用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    当然、我会向您发送一个朋友请求、以便我们通过电子邮件进行讨论。

    -米尔