This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RC4558:导线被切断、暴露在导线两端的铜质

Guru**** 2892840 points

Other Parts Discussed in Thread: RC4558

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1595285/rc4558-leads-are-cut-exposing-copper-on-ends-of-leads

部件号: RC4558

RC4558.

TI53M

QA6RL

IC 上的一些引线被切断、并在引线两端具有裸露的铜。 有些是镀锡的。 引线两端有裸露铜的接线柱、焊料将不会粘附在引线的末端/末端、在击穿器放置元件后的再熔过程中显示铜。 为什么这些元件来自制造商、在引线两端有切割的引线和裸露的铜? 我们将使用我们拥有的器件、但如果这种情况继续、我们将返回未来的订单。

RC4558DR.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    这些器件是从哪里购买的?

    此致、  
    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们从 Mouser 购买了这些器件。 这些器件以制造商原始包装形式包装在卷带上(密封和未打开)。

    我不想将它们发送回 Mouser、因为他们本会向我发送更换卷带、这很可能会出现相同的问题。

    我直接联系了 TI、因为我想让您检查自己的制造工艺。

    看起来在导联被切断后、导联被镀锡。

    在这些元件上、一些引线表现出覆铜、因为在修整过程后焊料不会粘附到覆铜上。 并非所有引线都表现出裸露的铜。

    此致、

    Denise Bazinet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denise:  

    我必须咨询我们在达拉斯的封装团队。 这可能需要几天的时间、一旦我听到回复、我将用他们的意见作出回应。  

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chris、我能否发送几个未使用的 TI 元件来对这些元件进行评估? 该标识与相关元件上的典型 TI 标识不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denise:  

    我今天收到了我们达拉斯团队的回复。 这是他们的评估。  

    所有引线式封装都在引线尖端/引线束处有外露的铜。  在制造过程中、在引线尖端切割之前进行电镀。 在某些情况下、镀层可能会涂漆并显示覆盖尖端的外观。

    根据 SMT 标准、预计焊点会使引线尖端湿。  下面是 IPC 示例。  更多相关 TI.com 资源: https://www.ti.com/support-packaging/SMT-application-notes.html?keyMatch=smt&tisearch=universal_search

    此致、  

    Chris Featherstone