This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6684-Q1:TAS6684-Q1 TDM 设置配置

Guru**** 2892880 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS6684-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1598091/tas6684-q1-tas6684-q1-tdm-setup-configuration

器件型号: TAS6684-Q1

您好:

我将 TAS6684-Q1 器件用于 D 类放大器。  来自主机的音频数据将与 TDM 模式连接、如下所示。

主机 (SoC) 非板载--> A2B 总线--> A2B 收发器--> TDM 接口--> TAS6684-->扬声器(4 通道)

我的问题是、总线中只有一个 TAS6684 放大器、主机将通过 A2B 总线发送 I2C 配置并配置 TAS6684。

我需要进行以下建议的配置设置  

  • TDM 模式:           
  • TDM 通道大小:       
  • 数据 MSB 位置:       
  • SYNC (LRCLK) 模式:      
  • BCLK-to-DATA 极性:      

< D 类配置>

  • TAS6684 的 I2C 器件 ID:
  • TAS6684 的 I2C 集:   (用于初始化它的 I2C 命令的十六进制值、反映了上面的 TDM 配置)  

 

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您的大多数问题都可以通过下图来回答。 大多数情况下可以选择 32 位通道大小。

    I2C 地址需要检查您的原理图、以及下表:

    命令:

    w c0 21 14 #chosse TDM

    w c0 23 0f  # 32 位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的答复。

    我在分享的图像中关注了问题。

    图中提到的通道和器件的具体含义

    TAS6684 的输出通道是多少?  

    设备是指什么?

    请您澄清一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sathish:

    Channel 是 TAS6684 的输出通道吗?  [/报价]

    是的。 对于 TAS6684、它们始终是连续的:  

    设备是指什么?

    这是指从同一 SDIN 线路接收的潜在不同放大器器件。 有关更多信息、请参阅数据表中的图 7-9、7-10、7-11。 基本上、如果您想在器件 2 的不同时隙中使用数据、可以更改 OFFSET 寄存器以从右时隙开始。

    Elise

    [/quote]