This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6684-Q1:直流诊断时间和交流诊断时间

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS6684-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1598267/tas6684-q1-dc-diagnostic-time-and-ac-diagnostic-time

器件型号: TAS6684-Q1

您好的团队、

如果用户在 4 个通道中仅使用 2 个 TAS6684-Q1 通道、则交流诊断时间和直流诊断时间的典型值和最大值是多长?

image.png此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke:

    不同通道的直流诊断并行完成、因此“无故障“情况下的时间仍为 155ms。

    对于 2 个通道、AC Diag 需要一半的时间。

    请记住、诊断完成是这样的 不会 已更新均衡报告寄存器。 请在读取报告寄存器之前读取器件状态寄存器以确保 LOAD DIAG 已完成。

    Elise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elise-San:

    感谢您的明确解释。 我知道我的客户如何关心客户用例中的诊断参数。 我也认为您提到的数字是典型值、而不是最大值。 直流诊断时间和交流诊断时间的最大值如何?

    是否有任何方法可以估算最大值?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yamamamamamamoto-San

    您可以假设与典型值相比、最大变化为+–10%。 因此、最大值、您可以假设直流 LDG 为 170.5ms、双通道交流 LDG 为 121ms。

    Elise