This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204EVM-K:无法识别 USB 设备

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1598238/tlv320aic3204evm-k-usb-device-not-recognized

器件型号: TLV320AIC3204EVM-K
主题: TLV320AIC3204 中讨论的其他器件

我们有兴趣将 TLV320AIC3204 用于新平台、因此我们只获得了评估套件。 但我无法让它正常工作。  

拆开包装后、我检查了跳线的默认放置位置、并将两块板放在一起。 将其插入 PC (Windows 11 PRO)、LED D3 D4 D5 和 D7 亮起、如手册中所述。 但 D2 保持关断。 评估套件的 PC 软件没有看到电路板。

我按照说明重新刷写电路板: https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/773576/faq-tlv320aic-codecs-and-adcs-how-to-restart-revive-a-usb-audio-evm/2861816

刷写本身工作正常。 但每次第二个文件刷新后、Windows 都会发出“USB device not recognized“消息。 即使在拔下并重新插入后也是如此。

我在做什么?

UsbNotRecognized.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    AIC3204 EVM 应随附 AC-MODEVM 或 USB-MODEVM 作为 USB I2C/I2S 接口主板。 您是否收到了 USB-MODEVM? AC-MODEVM 的版本较新、它使用 XMOS 芯片进行 USB 通信、而 USB-MODEVM 使用较旧的 TI 芯片进行此通信(以及您尝试加载固件的 EEPROM)。 您能否验证 MODEVM 上是否安装了 AIC3204 EVM 且所有引脚都插槽到位? 您是否还能发送插入的电路板图片、以便查看开关和跳线位置? 请注意、USB-MODEVM 上的开关需要按此处的说明进行设置:

    此外、请确保您的计算机上已下载此 USB 设备固件: https://www.ti.com/tool/download/SLAC563

    此致、
    Mir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经检查了所有默认跳线设置、但肯定错过了这个微型小开关 SW2.2。 它现在可以正常工作。

    Windows 软件与 Windows 11 不完全兼容。 我必须打开 Windows 7 兼容模式才能使其正常工作。

    谢谢你。