This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2572:TAS2572 放大器播放,通过外部音频源接口实现数据注入 — I2S

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1596495/tas2572-tas2572-amplifier-playback-w-data-injection-through-ext-audio-source-interface---i2s

器件型号: TAS2572
主题中讨论的其他器件: test2.

 

非常感谢 Wenbin Li1 通过 TI USB 驱动程序对音频播放的所有支持。 参考

已创建此申请、以获得外部 ASI 数据注入、将外部主机 I2S 线路连接到放大器 AC-MB 板 I2S 线路。 下面测试 1 和测试 2 中提到的独立测试很好、但是、如测试 3 中所述、在集成测试中数据看起来不正常。 如有任何帮助、我们将不胜感激。 TIA。

测试 1:来源:TI-USB 音频 (通过 USB 驱动程序播放 24 位、48kHz 音频)

  •  在 TIAmp 板上观察到 I2S 线路@TIAmp 板上的 SBCLK1、FSYNC、SDIN1
  • BCLK=48kHz 12.5MHz (= 8 通道* 32 位* 48kHz)、WS=48kHz、数据=看起来正常

TIUSB_I2S.png

测试 2:来源:主机平台音频 (16 位、48kHz 音频)

  • 在主机平台的@CLK、WS、D0 上的主机 I2S 引脚上观察到 I2S 线路
  • BCLK=48kHz 1.5MHz (=2-ch * 16 位* 48kHz)、 WS=48kHz、数据=看起来正常

ExtHost_I2S.png

测试 3:连接到 TI-AMP 扩展 AC-MB 板的主机 I2S 线路  

  • 连接到 AC-MB J7 的 I2S 线路:BCLK、FSYNC、DIN1、用于数据注入、音频源设置为 ExtASI[S1:S2=X:OFF]
  • 在 TIAmp 板@CLK、WS、D0 上的主机 I2S 引脚上观察到 I2S 线路(输出)
  • BCLK=48kHz 1.5MHz (=2-ch * 16 位* 48kHz)、WS=48kHz、数据=看起来不正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raj:

    请分享 EVM 和 AC-MB 跳线设置的捕获图像、以仔细检查所有设置是否正常。

    您是否检查了 S1 和 S2 设置为外部 ASI 且未馈送任何外部信号的相同引脚? 在这种情况下、数据布线上是否出现噪声?

    或者、您可以在 EVM 本身上使用 ASI 接头、而不是使用 AC-MB。 请注意、您仍必须为外部 ASI 设置 S1 和 S2。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、

    快速更新-

    1)  使用外部 信号设置 ExtASI 时、在线路上未观察到噪声。

    2) 由于 BCLK 和 WS 正常,只是将数据线移动到 放大器板上。 它在连接到 SDIN2 时工作。 信号噪音较小、但至少它工作正常。 OC 会达到相当长的时间、我已经降低了 vol 水平并 在 PPC3 上进行开/关操作

    是否可以设置一个寄存器来避免 OC 并提高扬声器保护阈值? 感谢您提供包含寄存器说明的数据表。   

    谢谢、

    RJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RJ、

    关于 OC 保护、您可以尝试禁用 AVDD 桥特性或将迟滞计时器增加到最大值。 对于某些扬声器、电流峰值可能会导致在启用此功能时触发 OC。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Ivan、您能把数据表和寄存器描述分享一下吗?  

    我尝试了上述设置,不知何故不起作用,将重试,并告诉你。 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raj:

    我已向您发送连接申请、请接受跟踪数据表。

    您是否意味着该器件仍触发 OC 保护? 或者设备根本无法工作?

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师