请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: PCM1804
根据数据表、跟随器模式下的最小位‑时钟周期指定为 1/64fs。 如果我们将位时钟配置为 64fs、实际工作值可能会略低于这个最小值。 在这种情况下、以 64 FS 运行是否仍然可以接受?
从数据表中的信息可以看出、实际选项可能是 64fs 或 48fs、因为 54fs 等值似乎并不常用。 然而、无论哪种情况、操作似乎都非常接近额定限值。 这种解释是否正确?