This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3001:无法产生偏置电压

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1593593/tlv320adc3001-unable-to-generate-bias-voltage

器件型号: TLV320ADC3001

尊敬的团队:

我们在产品中使用 TLV320ADC3001 音频编解码器器器件与 CMEJ-4622-25-L082 模拟麦克风器件。

我们无法从 MICBIAS 引脚生成偏置电压、随附了我们的寄存器转储数据以供您参考。  

目前、我们使用 3.3V 的外部偏置电压获得了音频输出、但会有点噪声!! 我们认为、TLV320ADC3001 内部产生的偏置电压可能会降低这种噪声、所以可以帮助我们生成内部偏置电压、还可以连接到 TLV320ADC3001 模块的原理图快照供您参考、请告诉我们此原理图是否合适?

注册 Log.pdf 

 

谢谢您、

K. Rajesh

Econ_Schematics_TLV320ADC3001.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    原理图上的一些注释:
    -确保 SCL 和 SDA 有上拉电阻器,看起来像没有放置?
    -仅将一个偏置连接到麦克风。 如果连接了 MICBIAS 引脚、请使用此引脚、而不是外部辅助电源。 MICBIAS 引脚的噪声也将低于外部辅助电源
    -可能需要使输入引脚上的交流耦合电容器 1uF ,并对从麦克风到 GND 的电容器执行相同的操作
    -去耦电容器在输入 AVDD、IOVDD、DVDD。 仅与输入电压并联 1uF 就可以帮助您降低噪声输入。

    对于 BIAS 引脚、这是使用第 1 页寄存器 0x33(十进制 51)进行设置的。 您可以将其设置为 AVDD、2V 或 2.5V。 要设置为 AVDD、下面是一个示例脚本:

    w 30 00 01 #第 1 页
    W 30 33 18 #micbias = AVDD
    如果您需要更多帮助、请告诉我。
     
    此致、
    Mir
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mir:  
    感谢您 分享这些设置、现在我们能够生成偏置电压。

    我们在音频背景中得到了一些轻微的噪声、并从音频电路连接了录制的音频、

    此外、还随附了我们更新的电阻器设置以供您参考、您能为我们提供消除这些噪声的任何设置或方法吗?

    此音频是从放置在 appro 的音频源录制的。 距离模拟麦克风 1M。

    e2e.ti.com/.../After_5F00_TI_5F00_software_5F00_changes_5F00_Econ_5F00_Audio.avi
    e2e.ti.com/.../Econ_5F00_Updated_5F00_register_5F00_log_5F00_08122025.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    看起来您的信号中有一些 50Hz 的噪声、当我放大光谱图时、我可以看到这些噪声:  

    在时域中也可以看到:  

    这可能是电源噪声。 您是否在靠近芯片的电源中添加了任何去耦电容器? 您是否可以使用另一个噪音较小的电源、或者如果您移动房间、看看它是否会发生变化? 这将有助于我们调试噪声源。

    此致、
    Mir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mir:  

    去耦电容仅靠近 IC 放置位置。

    根据您的建议,我们尝试使用单独的 RPS 电源,在不同的环境条件下(不同的房间),仍然存在背景噪音。 我们无法从音频中消除此基本噪音。

    我们怀疑我们的布局是否可能是由产生这种基极噪声的原因造成的、我们也对模拟引脚使用了相同的数字接地、这是否会成为 产生噪声的原因 ?   

    注意:蓝色和彩色布线是顶层布线、背景黑色是实心数字接地基准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajesh:

    数据表中的布局指南建议  分离模拟和数字接地、防止可能的数字噪声影响电路板的模拟性能。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajesh:

    仔细观察一下、我可以看到 C148 是 DVDD 去耦电容、它是 AVDD 去耦电容吗? 您可以在 ADC3001 数据表的第 79 页中找到示例布局:  

    此致、
    Mir