This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1802:原理图审阅

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1808, PCM1802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1600287/pcm1802-schematic-review

器件型号: PCM1802
主题中讨论的其他器件: PCM1808

尊敬的专家:

客户使用 PCM1802 作为主器件、Vin 通过电容器接地。  在进行 I2S 输出测试时、客户发现了一些周期性尖峰噪声(请参阅下图)。   但是、如果是 PCM1808、客户没有发现同样的问题。  您能帮助查看原理图并分享您的经验吗?设计的哪一部分可能会导致问题?  

PCM1802.png

 

PCM1808.png

 

PCM1802 schematic.jpg

 

最好的酒店

Stanley  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stanley、

    许多较旧的 Δ — Σ 转换器在本底噪声中会表现出一些空闲音调、当提供直流输入时、这些音调表现为尖峰。  当交流信号高于直流信号时、这些音调最终会消失。

    PCM1808 比 PCM1802 新一点、并且可能设计出此问题、尤其是在原理图大致相同的情况下。 我会驱动 OSR 引脚以尝试缓解问题、否则可能是旧器件的限制。

    此致、

    Garret