This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584Q1EVM:TAS6584EVM 输出功率不能超过 100W(4 Ω)

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1598915/tas6584q1evm-tas6584-evm-output-power-can-not-exceed-100w-with-4ohm

器件型号: TAS6584Q1EVM

尊敬的 团队:

我的客户测试了 TAS6584Q1 EVM、发现它无法达到 200W 4 Ω、当功率超过 100W 时、出现异常问题(是否受到保护) 请参阅随附的视频。 我们检查了 OV 和 OC、但这里没有设置错误位。

视频 (1).zip 

EVM OC OV pic1.pngEVM OC OV pic2.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:  

    您能否确认使用的 PVDD?

    故障可能是以下任一原因:  

    您还可以检查其他故障寄存器吗? 尤其是寄存器 0x8B、0x81。

    Elise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Elise

    PVDD = 45V、

    对于剩余的寄存器、我们可以进行检查、但客户认为这是一个 EVM 问题、您可以在 工厂 端进行确认或测试吗?

    谢谢

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    这很不可能是系统 EVM 问题。 我们之前已经对该器件的 EVM 进行了高功率测试、并且我们能够在 4 Ω 电阻下达到 200W。  

    可能有多种原因导致它失败、目前根据有限的信息、我只能怀疑它与 RTLDG 有关。 如果您可以提供它们的寄存器设置、我或许能够仔细看看。

    Elise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elise:

    我们可以在禁用 CBC 故障和 CBC 警告后输出单通道 200W @ 4 Ω

    但两个通道仍然无法输出 200W@40hm、 以下是 RTLDG capture、尽管没有捕获的过热事件寄存器(__LW_AT__0x87 和 0x88,但我已要求他们捕获更多内容)。 但根据 PPC 的说法,有 OTW。

    0x80>01000000
    0x81>01000000
    0x90>10100010
    0x92>00000110
    0x94>00000000
    0x8D>00000000
    0x8E>00000000
    0x8B>00000000
    0x8A>00000001

    双通道问题观察结果为:

    当输入电   压在双通道运行模式下使输出功率超过 100W@4 Ω 时、THD 跳转到超过 1%、并且在输入电压值增加时增益降低、PPC3 显示 OTW 警告。

    有什么建议吗? 这是否是由过热问题引起的、您以前是否在 EVM 中测试过双通道输出?

    当输入幅度超过4R 100W后 Ω、)继续增加输入幅度、增益会自动降低 Ω、输出功率无法增加 Ω、并2个通道的输出功率相差很大 Ω、PPC3显示OTW警告 Ω、THD会跳动非常厉害(超过1 Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我怀疑热折返 DSP 功能已启用。 有关此功能的更多信息、请查看第 8.3.6.6.3 节。 若要禁用该功能、请确保寄存器 0x3A 的位<0>为“1"。“。

    请注意、禁用此功能后、器件会多发热、并且可能会进入 OTSD、因此请确保足够的冷却。

    如果之后仍遇到问题、还请提供有问题信号的输出信号的波形。

    Elise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elise:

    禁用热折返功能后、问题仍然存在。 观察结果和以前一样、我将现场检查并向您提供有问题的信号。 您是否有进一步的建议,然后我可以检查在客户方面?

    -托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Thomas

    您是否有关于客户测试结果的一些波形? 我想说明他们如何发现输出功率为 100W?

    如果他们查看 AP 的测试结果、他们是否将参考负载值更改为 4 欧姆? 默认值为 8 欧姆、可能会得到您所描述的结果。