This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAD5242:TAD5242 未执行

Guru**** 2927800 points

Other Parts Discussed in Thread: TAD5242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1600703/tad5242-tad5242-not-performing

器件型号: TAD5242

我尝试使用该 DAC、因为它比我正在使用的其他 DAC 小。 我的 I2S 信号在其他 DAC 中工作、但由于某种原因而在这种 DAC 中不工作。 我向 FSYNC 发送一个 48kHz 时钟、向 BCLK 发送一个 3.07MHz 时钟。 我的数据是 32 位帧中的 24 位字、看起来都已同步。 我正在接收音频、但它严重失真。 有人可以帮忙吗?

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denis:

    尝试在此处将 MD2 设为低电平、以便即使数据为 24 位、TAD5242 上配置的时隙长度也将为 32 位、以便与 32 位帧匹配。 此处可能存在一些通道重叠、从而导致失真。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的建议,但它不起作用. 我尝试了低和高。 两种方式的音频似乎都相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denis:

    您的输出波形看起来是否正常? 您的输出负载是多少? 您是否可以发送模拟输出以及数字输入和时钟的示波器?

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的输出负载是一个 10uF 耦合电容器来馈送高阻抗源。 我的放大器输入。 一个通道上的 DAC 输出似乎为 3.3V、另一个通道上的微小音频输出似乎为 3.3V。 不是我所期待的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是我的时钟:

     ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里 是具有 1kHz 音调的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更多时钟:

    ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denis:

    感谢您提供此信息。 您是否还可以将输入数据流与时钟一起包含?

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是具有 1kHz 音调的数据和时钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Garret、

    我通过处理器运行数据的地方。 上一屏幕截图是处理器输入。 事实证明、处理器中存在轻微的传播延迟、因此我将布线直接布线到 DAC。 现在时钟排列更好、但我的音频质量相同。 它没有解决我的问题。 我还只有一个音频通道。

    波形在数据之前奇数上升。 我的数字工程师说这是正常的、可以与其他 DAC 配合使用。 您能告诉我您的想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denis:

    我认为波形的上升有点奇怪。 我认为这表示数字接地很弱、但在原理图中我看不到任何问题。

    两个通道之间发送的数据看起来确实略有不同。 我想知道零填充是否会影响输出 — 通常不会影响输出,但您是否能够在 24 位帧中发送 24 位数据?

    您能否在 VREF 和 DREG 的范围内检查稳压器是否按预期运行?

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garret:

    DREG 上的直流电压约为 1Vdc、Vref 上的电压为 0V。 这对我来说似乎很奇怪、应该是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denis:

    是的、这是一个问题。 Vref 应是 2.75V、以支持 2Vrms 输出。 DREG 应为 1.55V。 这 是由模拟和数字电源设置的、我想这就是问题所在。

    AVDD 和 IOVDD 是否都稳定至 3.3V 稳定电源? 是否遵循了数据表中建议的电源时序? 使用了什么类型的去耦电容器? 在该应用中、它们看起来非常大。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garret:

    我的电源非常稳定、设置为 3.3Vdc。  因为我正在驱动高阻抗负载、所以 AVDD 和 IOVDD 连接在一起。 数据表显示不需要时序控制、所以我认为这样很好。 我的旁路电容器是陶瓷 X7R。 10 μ F // 0.1 μ F 的值来自演示板原理图。  我的 3.3V 在 2ms 内从 0V 上升到 3.3V、过冲约为 30mV。  

    我正在驱动来自 Microchip 蓝牙模块的所有时钟和数据。 在模块与蓝牙源配对后、时钟才会启动、这种情况在启动后很长时间发生。 用户需要上电、与模块配对、然后发送信号。 只有这样、时钟才会开始。

    我制造并订购了一个仅含该器件的 PCB、这需要外部元件。 我计划使用几个不同的 I2S 源来尝试这个东西。 应该在下周结束之前完成。 也许我能找到一些启发的东西。 除非你对上述信息有任何评论,我祝你圣诞快乐。  

    感谢 Garret!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denis:

    谢谢、我将等待你下周的最新进展。 圣诞节快乐!

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Garret、

    似乎我们有一些坏的芯片。 我们更换了它们、我们的电路现在可以正常工作。 感谢你的帮助。

    Denis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denis:

    好的、谢谢。 如果您有任何其他问题或疑虑、请告诉我。

    此致、

    Garret