This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5830EVM:TAS5830 100W PBTL 2 Ω THD + N 问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5830

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1601510/tas5830evm-tas5830-100w-pbtl-2ohm-thd-n-issue

器件型号: TAS5830EVM
主题中讨论的其他器件: TAS5830

尊敬的 AE 工程师:

我们正在测试适用于 100W PBTL 2 Ω 扬声器的 TAS5830 EVM。 如图 1 所示、当 F=7-8K 时、THD + N 比大于 2%。 客户使用 2 个 TAS5830 来提供 2x100W。 对于低 F、这是可以的、但我们需要 20Hz 至 20kHz 整个频带的 THD + N 小于 1%。 我曾尝试将 Lout 从 10uH 更改为 15uH、但它似乎并不理想、如图 2 所示(如果您看不到清晰,请告知我)。 采样频率为 48K。 我们尝试了 BD 模式 1SPW 模式、PWM 开关频率和 D 类环路带宽的所有选择、但似乎效果不佳。 我想知道您是否可以提供一些建议。  

非常感谢您的支持。

图 1.

Figure1.jpeg

图 2.

IMG_1305.jpeg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gary、

    这里使用的是什么 PVDD? 如果它低于建议的最大值 (30V)、您能否增大 PVDD 电平并查看 THD 是否会有所改善?

    此致、
    Sydney Northcutt