This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAA5212:将 I2S 连接到 DIN 并混合

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: TAA5212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1600221/taa5212-connecting-i2s-to-din-and-mixing

器件型号: TAA5212

嗨、Lakshimi、

您能否在此处跟进内部讨论?

相同 FS、24 位条件下的 ADC + DIN 混合。

谢谢、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    请在下周之前等待 Lakshmi 在原线程中的回复。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    我设置 TAA5212 EVM、并通过混合 DIN 和 ADC 数据来运行测试、在 DOUT 引脚上获取混合输出。

    测试条件:

    1) 我在 48kHz/TDM 模式下运行测试(将在 96k/I2S 下重复)

    2) ADC 输入= 1Vrms(–6dBFS)(1kHz 时)

    2) DIN 输入(–10dBFS)- 1 通道(220Hz 时)、1 通道(7kHz 时)

    混合如下:

    输出通道 1 = 0.3 * ADC 通道 1 + 0.7 * DIN 通道 1

    输出通道 2 = 0.6 * ADC 通道 2 + 0.4 * DIN 通道 2

    这是每个通道上的 DOUT:

    通道 1:

    通道 2:

    在接下来的几天里、我可以:

    1) 共享一个 cfg、其中包含有关如何更改混频器系数的注释(您也可以参阅 https://www.ti.com/lit/pdf/slaaer9 应用手册)

    2) 在 96kHz 下在 I2S 模式下检查相同情况。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    在 96kHz 采样率下、I2S 模式下也验证了相同的功能。  

    为了提供有关混频器的更多上下文、ADC 和 DIN 之间的混合会使得当混频器系数编程为值 x(x 介于 0 和 1 之间)时、SDOUT 上产生的信号将为  

    SDOUT(通道 A)=(1 - x)*(ADC 通道 A 数据)+ x *(DIN 通道 A 数据)

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Lakshmi Narasimhan Badrinarayanan 

    2026 年快乐!

    感谢您确认此功能。 我将与客户确认此行为。

    谢谢、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    我将从现在开始关闭该主题。 我已将 cfg 离线发送给您。

    如果有进一步的疑问/说明、我们可以重新打开他的主题或启动新主题。

    2026 年快乐!

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan