This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104EVM-K:音频泄漏

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1612, OPA1622, TLV320AIC3104, TAC5112, PGA2311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1602363/tlv320aic3104evm-k-audio-tone-leakage

器件型号: TLV320AIC3104EVM-K
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3104TAC5112、OPA1612、 PGA2311、OPA1622

您好、

我们目前正在使用 TLV320AIC3104 编解码器生成纯音调信号。 音频输出来自 HPLOUT 和 HPLCOM、也来自 FLP 和 FLC、它们是在应用于 HPLOUT/HPLCOM 的内部滤波器之后推导得出的。

我们已配置寄存器、使 HPLCOM 作为恒定 VCM 基准运行。 然而、尽管采用了这种配置、我们仍然在 HPLCOM/FLC 节点上观察到大约 50mVrms 的音调泄漏。 我们想了解为什么配置为恒定 Vcm 的节点上仍然存在交流分量、以及需要进行哪些配置或布线更改才能确保 FLC 保持在稳定的直流电压下且没有残余音调。

µVrms、我们的目标输出信号电平低至 1 μ A、同时在生成的音调和本底噪声之间保持足够的分离。 我们希望获得有关硬件级信号分级的指导、包括使用低噪声运算放大器、PGA 以及衰减或缓冲策略、以便在音调不会完全由噪声主导的情况下达到该水平。 我们还想了解这种性能是可以通过使用替代电路配置还是差分电路配置来实现、以及应遵循哪些最佳实践来在如此低的振幅下保持信号完整性。

下面是 TLV320AIC3104_EVM 电路板的原理图。  

此致  

Falguni

 

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Falguni:

    新的一年,团队今天在度假。 请耐心等待、我们明天会跟进。

    谢谢您、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Falguni:

    我之前见过这种泄漏问题、它通常与寄存器写入顺序不当(如按顺序写入所有寄存器)有关。 通常顺序应为  

    时钟设置->信号路径设置->上电->取消静音

    如果您有疑问、请发送您的配置顺序。

    对于噪声设计、您需要考虑 DAC SNR。 差分信号的性能始终更高、因此我们来考虑它的 SNR:102dB。

    满量程输出为 1.414Vrms。 因此高于噪声 (x) 的最小输出电平为

    –102 = 20log (x/1.414)

    X = 11.23uVrms

    此设备无法输出您要查找的级别。 我推荐使用 TAC5112、它也具有更高的满量程输出 (2Vrms DIFF) 和更高的 SNR。

    另外、请记住、一旦离开 DAC、就很难提高 SNR。 然后、该噪声被视为信号的固有噪声、因此低噪声运算放大器不会去除噪声、只会增加较少的噪声。 我看到工作原理的唯一方法是使用差分运算放大器并消除两个输出之间常见的一些噪声、但这可能不会获得太多的 SNR 提升。 可能最多为 3dB 至 6dB。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    µV 的主要目标是实现 1 μ V RMS 的输出信号电平、该电平在最终输出端充分高于系统本底噪声。 为了满足此要求、我们建议采用以下信号链配置。

    首先、OPA1612 将与低通滤波器一起使用以限制信号带宽。 通过限制该早期级的噪声带宽、可显著降低积分噪声 (Vrms)、同时保持所需的音调。

    接下来、将采用 PGA2311 来提供信号的精确衰减。 衰减会按比例减小信号和噪声、因此该级有效地降低绝对噪声水平、同时保持由前一个低噪声级建立的信噪比。

    在 PGA 之后、将应用一个额外的低通滤波器、以进一步抑制后续级引入的带外噪声。 最后、TPA6120 将用作高电流、低失真缓冲器、用于驱动负载、而不会产生明显的额外噪声或改变校准后的信号幅值。

    此致  

    Falguni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PGA2311 考虑到了这一规格、
    0dB 增益时的噪声为 2.5uVrms。
    如果衰减得更多、噪声就会更低。

    还请告诉我我的低噪声设置哪一个用于缓冲器的运算放大器将是最佳的 OPA1622 或 OPA1612。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Falguni:

    如果您计划使用非常窄的带宽、我认为这是可行的。 请记住、AIC3104 规格已经过频带滤波至 20Hz 至 20kHz、因此仅当该规格将频带限制为小于 20Hz 至 20kHz 时、才会使用进一步的低通滤波。

    OPA1612 具有更好的噪声性能、因此我会选择这一款。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果将增益从 0dB 降低、PGA2311 的输出噪声会更小、因为在规格中 、在 0dB 增益下给出的是 2.5uVrms。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Falguni:

    增益控制内部放大器的增益、而不是输入衰减器、因此是的、噪声应相应地降低。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如何配置 TLV320AIC3104 中的特定寄存器、以实现内置高通、低通或均衡 (EQ) 滤波器、从而提高音频清晰度、从而在 125Hz 至 8K Hz 范围内生成频率音调。

    此致  

    Falguni Sharma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Falguni:

     有关包括滤波器传递函数的详细信息、请参阅第 10.3.4.1 节

    您将系数加载到第 1 页的“Audio Effects Registers“中。

    为了根据所需的频率响应计算系数、可以使用 MATLAB 工具来计算系数、也可以使用 TIBQ 工具来生成系数。

    www.ti.com/.../COEFFICIENT-CALC

    此致、
    Jeff McPherson