This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2026D2:将 TPA2026D2 输出用于线路输出(固定布局)

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2026D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1603176/tpa2026d2-using-tpa2026d2-outputs-for-line-out-fixed-layout

器件型号: TPA2026D2

我们正在评估如何添加 3.5mm 电话插孔(线路输出) 与我们当前产品的比较 TPA2026D2 。 由于项目限制、 无法重新布局 PCB

我们考虑使用以下连接来实现线路输出信号:

  • 信号: SPK1_L_P 和 SPK1_L_N

  • 基准地: GND_A

问题:

  1. 是否仅安全使用 SPK1_L_P 热信号 GND_A 用作单端线路输出的接地?

image.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dimitry:

    D 类放大器(如 TPA2026D2)并不用作线路驱动器。 根据放大器调制的不同、每个输出可能只产生一半的信号、也可能产生相位相反的完整信号。 您可以检查情况、只有放大器产生完整的信号时、才能以单端方式使用。 (如果你不能检查这一点,我可以帮助我在我的身边下周测试)。

    即使放大器在 SPK1_L_P 和 SPK1_L_N 的每一侧产生完整的信号、最好用电感器滤波器替换铁氧体滤波器、否则 D 类开关信号会沿线路驱动器应用的通常较长的电缆传输、这可能会导致辐射 EMI 约束。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师