This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5827:TAS5827 — 错误和警告锁存器未按预期工作

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5827

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1597267/tas5827-tas5827---error-and-warning-latch-not-working-as-expected

器件型号: TAS5827

您好、

我开发了一个 PCBA 与 4 TAS5827 ,到目前为止所有工作正常。

不知何故、我感到困惑的是 TAS5827 提交的错误和警告报告。 我使用 PPC3 中的 Lite Mode 2.0 配置。

从我的配置(注册/数据):

	{ 0x75, 0xf0 },		// 	Do not latch OTW
	{ 0x76, 0x08 },		// 	Bit3: 1: Enable OTSD auto recovery
	{ 0x77, 0x00 },		// 	Disable CBC with 80%
	{ 0x03, 0x03 },		// 	PLAY Mode & muted by vol con.
	{ 0x78, 0x80 },		//  Clear analog fault

我使用寄存器 0x75 来配置器件、可以通过清除位 3 来禁用“OTW 警告锁存“。 但是、一旦器件超过 OTW 阈值、相应的标志(寄存器 0x73)将保持设置状态、直到发送清除错误请求(通过设置寄存器 0x78 中的位 7)。 我预期的行为是、一旦器件冷却到低于相应阈值、标志就会自动清除。  

您能否证实这一点?

BR、

Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:  

    我在我这边确认了同样的行为 必须通过寄存器 0x78 清除故障。 我们将更新此版本。 感谢您指出这一点!

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sydney、

    感谢您的快速确认。 我也无法 启用 OTSD 自动恢复功能。 根据我的经验,这是因为 OTW 标志永远不会被清除。 非常感谢您对此进行调查。

    此致、

    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    文档中似乎有更多错误。

    我想分别控制每个通道的音量。 如前所述、我使用 Lite Mode 2.0(称为 Flow 4)。

    在工艺流程手册中、它说明有流量 4 的音量控制、但没有混音器。

    www.ti.com/.../sluudb4

    在 DSP 映射中、有输入混频器的寄存器、但没有音量控制。

    我是否应该使用从左到左和从右到右的寄存器进行音量控制? 还是错误?

    此致、

    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我将在一天内作出答复。  感谢您的耐心!

    此致、
    悉尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sydney、

    是否有任何正式更新? 通过试错、我发现寄存器 0x64 至 0x67 用于左侧、0x68 至 0x6B 用于右侧音量。 因此、应用手册似乎不正确

    此致、
    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:

    我们将重新检查此问题、并在假期后返回给您、对此可能造成的不便深表歉意。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:

    更新:似乎进程流文档中缺少卷寄存器 可以使用 PPC3 GUI 音量控制来轻松控制它们。 它是 L 通道的寄存器 0x64、R 通道的寄存器 0x68。 不过、这些是 32 位寄存器、因此 L 通道音量存储在寄存器 0x64-0x67 中、 R 通道的音量类似。 由于这些寄存器是按顺序的、因此您可以从主机将其作为突发进行写入、这就是仅定义第一个寄存器的原因。 我将开始对此文档进行修订。 不应包括输入混频器。

    此致、
    Sydney Northcutt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sydney、

    非常感谢您的回答和文档更新。

    您是否还可以查看 TAS5827 的当前勘误表?

    正如我在第一篇文章中提到的、OTW 不会复位、只会锁存。 这似乎也适用于器件冷却后的自动重启、这似乎也不起作用。

    此致、
    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:

    在  OTSD 自动恢复的情况下、输出是否不恢复? 我认为、您仍需要手动清除故障、但当温度降低时、输出应恢复发挥作用。  

    此致、
    Sydney Northcutt