Other Parts Discussed in Thread: TAS5827
器件型号: TAS5827
您好、
我开发了一个 PCBA 与 4 TAS5827 ,到目前为止所有工作正常。
不知何故、我感到困惑的是 TAS5827 提交的错误和警告报告。 我使用 PPC3 中的 Lite Mode 2.0 配置。
从我的配置(注册/数据):
{ 0x75, 0xf0 }, // Do not latch OTW
{ 0x76, 0x08 }, // Bit3: 1: Enable OTSD auto recovery
{ 0x77, 0x00 }, // Disable CBC with 80%
{ 0x03, 0x03 }, // PLAY Mode & muted by vol con.
{ 0x78, 0x80 }, // Clear analog fault
我使用寄存器 0x75 来配置器件、可以通过清除位 3 来禁用“OTW 警告锁存“。 但是、一旦器件超过 OTW 阈值、相应的标志(寄存器 0x73)将保持设置状态、直到发送清除错误请求(通过设置寄存器 0x78 中的位 7)。 我预期的行为是、一旦器件冷却到低于相应阈值、标志就会自动清除。
您能否证实这一点?
BR、
Stefan