This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5802:TAS5802 设计建议咨询

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5802, TAS5815

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1603645/tas5802-tas5802-design-proposal-consultation

器件型号: TAS5802
主题中讨论的其他器件: TAS5815

尊敬的团队:

客户使用 TAS5802 进行原理图设计、数据表中有两种推荐的电路设计、一种是立体声、另一种是单声道。 现在他们的问题是,如果只有一个扬声器,他们可以根据立体声设计吗?

image.png

因为不同项目的发言人数各不相同。 有些设计有一个扬声器、有些设计有两个扬声器、它们希望共享同一个 PCB。

目前、他们的评估结果是、对于这款 IC、单个扬声器的功率也足够了。

还有一个问题。 在 TAS5802 的数据表中、磁珠用作输出滤波器的参考设计。 PVDD 的电容为 22uF、并且没有 390uF 电容器。 但是、客户注意到、在同一系列的 TAS5815 EVM 上、磁珠用作输出滤波器的参考设计、PVDD 的电容从 22uF 降至 390uF。 因此、在这个 TAS5802 方案(使用磁珠作为输出滤波器)中、是否需要向 PVDD 添加一个 390uF 电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    操作上、仅在立体声模式下使用一个扬声器不应出现问题。 客户应忽略未使用通道上的故障(如果有)。 不应该存在任何由于一个扬声器会中断操作而导致的故障。 请注意、未使用的通道仍需要 BST 电容器。 另外、一些这样做的客户也报告了未使用的通道导致了 EMI 问题。  

    数据表中建议在 PVDD 上至少使用 22uF 电容器、但最终值取决于输出功率。 使用铁氧体磁珠的通常应用的功率较低、这就是图中去耦电容较小的原因、但即使使用铁氧体磁珠、系统也可能需要更大的电容。 我建议包括各种封装 、以便客户可以根据需要添加/移除电容。  

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sydney、

    感谢您的答复。 他们想问另一个问题。 客户的扬声器为 4 欧姆。 它们如何调整 LC 参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们有一个客户可以使用的 LC 滤波器设计工具: https://www.ti.com/tool/LCFILTER-CALC-TOOL 

    此致、
    Sydney Northcutt