This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NE5532:NE5532P 数据表版本差异和放大器;内部图表查询

Guru**** 2925260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1601581/ne5532-ne5532p-datasheet-version-differences-internal-diagram-inquiry

部件号: NE5532

尊敬的 TI 主管:

 

关于 NE5532P、我们的 FAE 审查了可用数据表、并注意到 2,004,2009 和 2025 年发布了多个版本。

2004 和 2009 版本显示相同的完整内部图、而 2025 版本显示的是简化的内部图。

基于这一差异、我们希望检查 TI 是否对 NE5532P 进行了任何规格或内部设计变更。 此外、您能否再次分享此 IC 的完整内部图?

客户担心输入 (+/-) 级上的某些内部晶体管或二极管可能已被移除、因为这可能会影响器件的工作特性及其电路设计。

谢谢您、

SIRION

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI Incharge。

    抱歉、正确的论坛是 FYI 放大器。

    谢谢您、

    SIRION

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sirion、

    2025 数据表反映了 NE5532P 的设计和装配更新、有关详细信息、 请参阅此处的此 PCN。我无法提供 NE5532P 的内部设计布局、但内部 ESD 保护已更新。 反相和同相输入都为正电源提供 ESD 保护、输出引脚为每个电源提供 ESD 保护。

    此致、
    嘉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的嘉莉,

    感谢您的答复。

    如果无法共享内部设计布局、则没关系。
    我们还注意到、I/O 引脚上添加了 ESD 保护电路。

    但是、我们想确认一个关键点:
    这两个晶体管(在下面的链接中标记为红色)在最新的 2025 规格版本中是否仍然存在?

    如果 TI 能恳请您确认此事、我们将不胜感激。

    https://www.dropbox.com/scl/fi/iqa8avb3j1g7x8e0it3cr/NE5532_Input-Transistors.jpg?rlkey=0p3zyizj8fpd3i4s4v2rzbwp1&dl=0 

    此致、
    SIRION

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sirion、

    您能否直接上传照片? 我无法从当前链接看到您所指的照片。

    此致、
    嘉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好嘉莉,

    请参阅 Excel 文件中的图像。

    最新的 2025 年规范版本中、这两个晶体管(标记为红色)是否仍然存在?

    请澄清。

    谢谢您、

    SIRION


    e2e.ti.com/.../NE5532P.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sirion、

    2025 年版本中不存在这两个晶体管。 输入对电源提供 ESD 保护、而不是在输入之间。  

    此致、
    嘉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carrie、

    您能否提供 PCN 或正式文档、用于确认移除了两个晶体管?

    我们的客户需要提供正式文档来验证此规范更改。

    另外、关于您之前提到的 PCN、您能否指出哪个页面或部分指定了 ESD 保护更新的详细信息?

    非常感谢、

    SIRION

    e2e.ti.com/.../PCN20231114002.1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sirion、

    PCN 显示设计已更新、如以下屏幕截图所示。 出于专有原因、我们不会分享器件设计的具体更改。 请注意、更新后的 ESD 结构在正常运行期间不会影响器件。 更多有关新器件中 ESD 更新的信息、请参阅 本应用手册的第 6 节

    此致、
    嘉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carrie、

    感谢您的澄清。

    我们知道、无法分享详细的设计更改。
    在这种情况下、您能否告知客户应如何处理任何必要的电路更改以正常使用此器件?

    客户是否应该遵循与更新的 ESD 结构相关的通用设计指南、推荐的外部元件或布局注意事项?

    任何高级别的指导都将非常有帮助。

    感谢您的支持。

    此致、
    SIRION

    电子资源股份有限公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sirion、

    客户不需要对设计或布局进行任何更改。 ESD 单元设计为仅在检测到电过应力事件时才工作、因此该器件在线性运行时将按预期工作。 如果客户在操作前进行电路测试、则可能需要调整其限值。 这是因为 ESD 单元的“二极管曲线“与以前不同。 否则、应该不需要更改原理图或布局。

    此致、
    嘉莉