This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3128D2:电源电流混淆

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3128D2, TPA3128D2EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1605790/tpa3128d2-supply-current-confusion

器件型号: TPA3128D2

大家好:

我将使用 TPA3128D2 作为扬声器的功率放大器。 数据表指出(第 7 页)有一个 7.5A 过流跳闸点。 但是、评估模块 TPA3128D2EVM 用户指南(第 3 页)列出了 PVCC 为电路板上电时需要 8A 的电流。 使用该电路板需要 8A 电流?

此数字是否描述了为电路板供电的持续放电、或者这是在全功率或低音炮下预期的电流? 还是完全是其他东西?

 

另一方面、如果有更多经验的人能够估计我的电流消耗和功率输出、我将不胜感激。

我的设计特性:

 PVCC:16.812 V 直流  

负载阻抗:4 欧姆。  

增益:20dB。

最大功率输出:~25W(根据第 25 页数据表的图 38 估算)

 

此致、

Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    您是否参考 EVM 用户指南中的以下规格? 这只是说明、如果要评估放大器的全部功能、应该使用能够提供 8A 电流的电源。 放大器并不总是消耗那么多的电流。 7.5A 是放大器可输出的最大值、因此如果您考虑放大器的效率、它将消耗比该值多一点的电流。

    要获得功率、您可以执行 (PVDD/sqrt (2))^2/RL。 这将获得 RMS 输出功率。 在 12 伏电压下、您将无法达到 25 W 规格、但在 16.8 瓦时、您将达到该规格。  

    此致、
    Sydney Northcutt