Other Parts Discussed in Thread: PCM3120-Q1, PCM3140-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: PCM3140-Q1
主题中讨论的其他器件: PCM3120-Q1、
你好、团队
我的客户希望确认是否支持 fsync 和数据在上传输 保持一致 PCM3140-Q1 和 PCM3120-Q1 在 TDM 从模式下工作时的 BCLK 位数。 如果是、客户如何实施? 是否 要配置 BCLK_POL<、TX_EDGE、TX_OFFSET、FSYNC_POL 的位设置?
谢谢