This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3140-Q1:支持在 TDM 模式下在 BCLK 的下降沿传输 fsync 和数据

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3120-Q1, PCM3140-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1606718/pcm3140-q1-the-supporting-that-fsync-and-data-is-transmitted-on-the-falling-edge-of-bclk-in-tdm-mode

器件型号: PCM3140-Q1
主题中讨论的其他器件: PCM3120-Q1

你好、团队  

我的客户希望确认是否支持 fsync 和数据在上传输 保持一致  PCM3140-Q1 和 PCM3120-Q1 在 TDM 从模式下工作时的 BCLK 位数。 如果是、客户如何实施?  是否 要配置 BCLK_POL<、TX_EDGE、TX_OFFSET、FSYNC_POL 的位设置?  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    是、只需设置 BCLK_POL = 1 即可实现此目的、所有其他设置为默认值:

    橙色表示 FSYNC、红色表示 BCLK、绿色表示 SDOUT

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garret

    这是非常清楚的。  

    感谢您的大力支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气、Ted。