This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2046E:触摸屏未响应问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TSC2046E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1605284/tsc2046e-touchscreen-is-not-responded-issue

部件号: TSC2046E

尊敬的团队:

客户使用了 TSC2046E、MET 触摸屏未响应问题、他们在 TSC2046E 中找到了此问题、想知道原因。 他们还使用了电容器而不是电阻器。 您对此问题有何见解? 提前感谢。

image.png

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    您能分享一下客户原理图吗?

    您也可以澄清“未响应问题“。 这是否是记录 X、Y、Z 值时的严重故障或值是否不正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daveon:

    很抱歉、我手头没有客户原理图、

    我在现场与客户进行了调试、“无响应问题“是由较大的输入电容器(来自触摸屏)引起的、需要更长的响应时间。

    那么、您能否帮助检查客户是否无法添加任何去耦电容器、或者是否由客户自己决定(出于噪声考虑)? 谢谢。

    BRS、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对触摸屏输入端进行去耦或滤波可以降低噪声、还可以降低测量的不准确性。 这是您可以提出的一个解决方案。

    但最好是获得有关无响应的更多信息。 这是电源、不准确性、噪声问题等吗?