This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3206:数据表 FFT 频谱 — FFT 参数

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1606564/tlv320aic3206-datasheet-fft-spectra---fft-parameters

器件型号: TLV320AIC3206

TLV320AIC3206 数据表 (SLAS649C) 的第 8.18.2 节显示了如下 FFT 频谱:

image.png

 

  • 在计算 FFT 时使用了什么采样率和块长度?
  • 是否在 8.18.2 中将这些相同的参数用于所有 FFT 图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christopher、

    这是一个较旧的器件、我不确定我们是否有现成的验证数据。 虽然对于此器件我无法确定、但我们的大多数器件都是在 48kHz 或 44.1kHz 下的规格。 我也不能确定块长度、但 一般来说、我们使用 16384 作为默认值。

    此致、

    Garret