This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6020-Q1:PCM6020 温度读数

Guru**** 2864540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1607577/pcm6020-q1-pcm6020-temperature-reading

器件型号: PCM6020-Q1

在 PCM6020 数据表中、地址 0x76 和 0x77 包含用于温度监控的 MSB 数据字节和用于温度监控的 LSB 数据半字节。 如何将该原始 ADC 数据转换为以摄氏度为单位的温度? 我在数据表中没有看到转换公式。