This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:我使用 TAS6584-Q1 放大器芯片上的交流负载诊断功能。 但阻抗值会波动。

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS6584-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1605474/tas6584-q1-i-am-using-ac-load-diagnostic-feature-with-tas6584-q1-amplifier-chip-but-impedance-value-is-fluctuating

器件型号: TAS6584-Q1

你(们)好  

我负责 ICM 工程、这里有两个 TAS6584-Q1 放大器芯片。

我使用交流负载诊断功能通过以下配置实现高音扬声器检测。

W 0xC6 0x03 0x22
W 0xC6 0x04 0x22
W 0xC6 0xB6 0x08
W 0xC6 0xB7 0x00
W 0xC6 0xB5 0x0F

R 0xC6 0x72 0x22
R 0xC6 0x73 0x22
R 0xC6 0xC3(读取阻抗值)
R 0xC6 0xC4(读取阻抗值)
R 0xC6 0xC7(读取阻抗值)
R 0xC6 0xC8(读取阻抗值)

W 0xC6 0xB5 0x00(停止交流负载诊断)

R 0xC6 0xCB(读取哪个通道高音扬声器 ID 可用)

对于第二个放大器芯片、我要重复执行相同的脚本。

H/W 设置;-

我使用 4 欧姆扬声器并联到 4 欧姆高频扬声器。

问题:-

在从寄存器 0xC3、0xC7、0xCB 读取阻抗但发现结果波动时。

为了减少这种波动并从 0xCB 寄存器获得正确的结果、我需要考虑哪些更改。

这是一个紧急的执行跟踪从管理我们有短的电话,当你今天是免费的,所以我可以关闭这个?

这就是高频扬声器阻抗图。

我们参考以下文档、了解交流负载诊断实现。  
e2e.ti.com/.../TAS6584_2D00_Q1_5F00_DC_5F00_and_5F00_AC_5F00_Load_5F00_Diagnostics_5F00_SLOA323.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Puneet、

    这是一个紧急的实施跟踪从管理,我们有短的电话,当你今天是免费的,所以我可以关闭这个?

    您处于哪个时区、是 IST 吗?

    Elise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elise:
    感谢您的及时回复。
    我的意思是波动 — 在一次下电上电时,我会得到不同的阻抗实际值,另一次下电上电时会发生变化,如下面的屏幕短路所示(两个测试周期的配置都没有变化)。

    我正在使用 Channel 1. 和通道 3. 指定 第一个放大器。


       

    这些方程 第二个放大器 昨天的阻抗值没有变化  


    使用了第 1 个和第 2 个通道  用于交流诊断的放大器和 值不会随高音扬声器或输出而完全变化。 添加了屏幕短路以供参考。  

    您处于哪个时区、是 IST 吗?

    是的、我遵循 IST 时区。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Puneet、

    我计算出实际负载阻抗、测得的电阻波动在+–4%以内。 它是否超出了可接受的范围?

    Elise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elise:

    以下是负载阻抗的计算。 在此处、对于另一个通道、值为 3.44。在连接扬声器的情况下、值为 23.5。 我会将寄存器 0xbB5 设置为 0x1F
     

    上述计算使用公式  

    请告诉我这是否正确以及我的配置是否有任何变化。

    我们今天能有个小电话吗?

    谢谢
    Puneet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Elise、

    在 ICM 项目中、交流诊断功能当前会阻止 ITNV 测试。 我们能否安排电话以确保按时交付此功能? 客户每天都请求更新有关此交流诊断功能的进度。

    我们能否安排今天从晚上 9:00 到晚上 10:00 IST?

    我已经给你发了电子邮件。 您能否在此处更新有关安排团队电话的信息?

    此致、
    Puneet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Puneet、

    请告诉我们第一个放大器的 CH1 和 CH3 连接了什么、我假设它们不同。

    您说过波动问题是值随下电上电而变化、因此我假设两个黄色屏幕截图(表示下电上电之前/之后的两个运行)之间的差异就是问题、并且 CH1 和 CH3 差异不是问题:

    我的意思是:在一次下电上电中、我得到了不同的阻抗实际值、另一次下电上电时、它会发生变化、如下面的屏幕短路所示、

    对于第二个放大器测试、也不清楚屏幕截图中不同的列代表了什么。 我假设它们是实数+虚数寄存器值。 似乎您试图证明在不同的测试 1/2/3 之间的值完全没有变化,与放大器 1 不同。  

    另外、请注意、我在 CST、所以我在白天的大部分时间都不能使用。 我已回复您的电子邮件。 当我们致电讨论此问题时、请准备好您已经测试过的内容的清晰陈述。

    Elise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elise:

    我有同一个扬声器(索尼的 XS-FB162E )连接到第一个放大器的通道 1 和 3 ,但读数是非常不同的。 这是我的问题。 当我连接高频扬声器时、阻抗不一致。
    现在、您可以忽略第二个放大器问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    Elise 明天将回到办公室。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Puneet、

    能否切换两个扬声器、使当前连接到通道 3 的扬声器连接到通道 1、反之亦然? 然后告诉我这些值是什么。 由于两个放大器似乎都在通道 3 上报告了类似的更高阻抗、我想看看扬声器是否开关了、行为是否会发生开关。

    Elise