This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5411-Q1:过热错误报告

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5411-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1607067/tas5411-q1-false-report-overtemperature

器件型号: TAS5411-Q1

您好的团队、

在测试 TAS5411-Q1 时、客户发现没有声音时 0x01 D7=1。 根据数据表、这应该是过热关断、但芯片显示的温度只有 39℃。 为什么会发生这种情况? 如何解决?

image.png

BR、

Jade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jade:

    当您说“芯片显示的温度仅为 39℃ 温度“时、该温度的测量值是在哪里?如何测量?

    此外、该寄存器会被锁存、因此 OTSD 的发生时间可能要早得多。 读取故障寄存器时、FAULT 引脚是否仍会置位实时故障?

    Elise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elise:

    客户使用下图所示的方法测试了芯片表面的温度。

    在故障期间、FAULT 被拉至低电平、并且在拉至低电平之前和之后监测芯片温度在 40°C 周围。

    芯片似乎不会因过热而关闭。 这可能是什么原因造成的?

    BR、

    Jade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jade:  

    芯片的表面可能与器件接合处的温度有很大不同。 尤其是对于这样的散热焊盘朝下器件、很难测量结温。 塑料封装会使顶部散热非常不理想、它不能代表结温。

    过热会导致器件在输出端进入 Hi-Z 状态(不会关断器件)。 然后 Hi-Z 状态就可以很轻松地降低温度。 该器件的故障也可以自行清除、这意味着一旦温度回到可接受的范围内、就会清除 FAULT 引脚(而不是寄存器)。  

    您能否确认以下几点:

    1. 抵消器件的行为:故障引脚是否会在温度降低后自行清除?
    2. 当您说“无声音“时、设备是否处于播放状态且没有声音、或处于 Hi-Z /静音/待机状态? 即使没有声音、在播放状态下、器件仍会进行切换、从而使器件发热。
    3. 参考下面的屏幕截图、TAS5411 的整个区域框为白色、或者仅为黄色部分:  
    4. 您能给我发送这个定制电路板的原理图吗? 我只需要查看与 TAS5411 相关的器件。 如果您能提供一些布局屏幕截图、这也会很好。  如果您不愿意公开分享、可以发送电子邮件至 e-xu@ti.com。
    5. 底部的散热焊盘是否焊接到 PCB 上?  

    Elise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Elise:

    您的问题的答案如下:

    反转器件的行为:FAULT 引脚是否会在温度降低后自行清除?

    当声音播放停止时、FAULT 引脚被拉至低电平;当播放恢复时、FAULT 引脚被拉至高电平。 请参阅随附的视频、其中声音被中断 twice.e2e.ti.com/.../_F39791988765F64E_.mp4

    您说“没有声音“时、设备是否处于播放状态、没有声音、或者处于 Hi-Z /静音/待机状态?

    客户问题发生在大音量时、由于故障、在正常播放过程中声音会中断、故障解决后将恢复播放。

    参考下面的屏幕截图、TAS5411 的整个区域框为白色、或者仅为黄色部分

    黄色框表示芯片位置、上面的两个热点表示电感器位置。

    您可以向我发送此定制电路板的原理图吗? 我只需要查看与 TAS5411 相关的器件。 如果您可以提供一些布局屏幕截图、这也会很好。

    我将通过电子邮件发送。

    底部的散热焊盘是否焊接到 PCB 上?

    是的。

    该芯片似乎由于过热而关闭,但它自动恢复,没有任何干预。 如果是这样、是否可以采取任何措施?

    BR、

    Jade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jade:

    让我们通过电子邮件离线讨论。 然后、我将在此处提供一个总结。

    Elise