This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P-Q1:McASP 音频时钟

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1607493/am62p-q1-mcasp-audio-clock

器件型号: AM62P-Q1
主题: AM62P 中讨论的其他器件

您好、在没有外部发生器的情况下、am62p 处理器是否可以为 mcasp2(100MHz 和 96mhz 除外)提供任何时钟?
谢谢

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我已将您的问题分配给相关专家。 请注意、今天是 TI 美国节假日、因此可能会延迟回复。

    感谢您的理解。

    此致、
    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,特别是如果它可能获得一个最终的比特时钟在 I2S/PCM 中 512khz 或 1024/2048khz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicola、  

    AM62P 没有音频 PLL、因此它无法生成这些特定的音频频率。 您将需要一个 连接到 AUDIO_EXT_REFCLK 输入的外部音频时钟基准。 请查看 时钟发生器 页面、了解 TI 根据您的用例提供的选项。

    此致、
    Karam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢