This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6260-Q1:PCM6xx0-Q1 交流耦合外部计算问题

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1601796/pcm6260-q1-pcm6xx0-q1-ac-coupled-rext-calc-issue

器件型号: PCM6260-Q1

你好、团队

当我使用 Excel 计算输入直流偏置 (Vcm)、并使用 INXP/INXM 引脚处的下拉电阻实际测量 EVM 电路板的电阻约为 27K、没有 16K+8K 时、如何理解 Excel?

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们的团队将在本周结束前发表评论。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Feng、

    Excel 旨在帮助您在交流耦合输入配置中选择适合 Micbias 的外部时钟(上拉电阻)。 PCM6260 不会自动将输入信号偏置到中心共模电压、因此所选的 Rext 值将设置有效 Vcm。

    使用 2Vrms 输入信号时、为大于 2.8V 的 Vcm 选择一个 Rext。 使用 100k Ω 电阻的 3.3V 电流可以正常工作。 我们在 EVM 上使用 4.7k 电阻器、这也没问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Deveon

    明白、当使用 100K 作为上拉电阻时、会有一个严重的问题、实际测量 VCM(或 INXX 直流偏置电压)为 1.7V、无 3.3V、1.7V 直流偏置无法支持 2VRMS 输入范围、这会损坏 ADC IC 或音频接口输出将失真、我对 Excel 有些困惑、Excel 计算对实际测量有多大不同的结果、我是否误解? 请帮助纠正我,谢谢  

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Feng、

    测量到的每个交流耦合输入通道电压为 1.7V?  

    如果更改电阻、该值会发生变化吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Daveon

    是的、在交流耦合/差分模式通道上、I 测量 1.7V 电压。 并尝试更改上拉电阻、直流偏置也会发生变化。 使用时、直流偏置测量结果电压可以与计算结果相匹配  27k 下拉电阻在 INXX 引脚上、这就是为什么我问有关 IC 内部下拉电阻的问题决定是 27K 还是 (16+8K)

    image.png

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Feng、

    新的一年,团队今天在度假。 请耐心等待、我们明天会跟进。

    谢谢您、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff

    是否有更新?

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Feng、

    抱歉、延迟没有内部电路的值、但可以在 EVM 或定制 PCB 上调试该值

    我建议将 MICBIAS 设置为 9V。 将上拉电阻器填充到 MICBIAS (Rext)、使 INP 和 INM 的阻抗相同。

    可以使用示波器测量 INP 和 INM 上的直流电压。 然后、仔细检查我们的内部电压监控器(集成 SAR ADC)是否通过软件测量了这个相同的值。 您可以使用以下 Excel 来帮助:

    e2e.ti.com/.../5670.PCM6xx0-SAR-Voltage-Calculator.xlsx

    请注意每个输入通道的电压。 它们应该相对相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Daveon

    请帮助检查输入引脚的内部电路、 在使用不同的上拉电阻器时确定直流偏置值会有所帮助、目前、Excel 的计算结果没有影响测量结果。  

    使用 4.7K 作为上拉电阻时、测量输入直流偏置为 6.8V、但计算结果为 7.8V;   

    当使用 100K 作为上拉电阻时、测量输入直流偏置为 1.7V、但计算结果为 3.3V;

    文档可能会提供错误的拉电阻指导

    BR


     e2e.ti.com/.../PCM6xx0_2D00_Q1-AC-Coupled-Rext-Calc.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Daveon

    如果输入为 2Vrms、Ω、那么使用 4.7K 作为上拉电阻毫无意义、如果文档计算正确、它将在输入引脚上产生过压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将此申请升级至我们的设计团队、我将再次快速更新此主题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于离线支持而关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Daveon

    请帮助检查 VCM 公式是否为 corrent。 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将离线关闭线程