This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA2311:在大容量 (80–100dB SPL) 下的 PGA2311 通道泄漏

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA2311, TLV320AIC3104, TPA6120A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1607657/pga2311-pga2311-channel-leakage-at-high-volume-80-100-db-spl

部件号: PGA2311
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3104、 TPA6120A2

我在音频设置中使用 PGA2311 作为模拟音量控制。 使用的音频编解码器是 TLV320AIC3104。 在更高的音量水平下、我会遇到左右声道之间的通道泄漏/串扰问题、尤其是当输出 SPL 在 80–100dB 范围内时。

当前架构

  • 音频源→TLV320AIC3104 DAC

  • TLV320AIC3104 内部应用的数字音量控制

  • 采用单个 PGA2311 的模拟音量控制(立体声)

  • 输出连接到耳机/接收器驱动器级

  • 需要非常高的动态范围

发现的问题

  • 当音量较高时、会观察到左右声道之间存在一些泄漏。

  • 这主要在~80dB SPL 以上变得明显。


我的问题

1) 立体声与独立 PGA2311

将使用两个独立的 PGA2311 IC
(一个专用于左声道,一个专用于右声道)
有助于在高音量水平下减少通道间泄漏/串扰?

  •  

2) 音量控制的最佳实践(编解码器+ PGA)

目前、音量通过以下两种方式进行控制:

  • TLV320AIC3104 内部的数字音量

  • 模拟音量(通过 PGA2311)

从噪声、失真和泄漏的角度来看:

  • 建议同时使用数字+模拟音量控制、或

  • 编解码器 DAC 是否应保持在固定电平 (0dB) 并且仅使用 PGA2311 进行音量控制?

3) 只有 PGA2311 具有反馈/循环概念

如果我仅使用 PGA2311 控制音量、并且:

  • 左右两侧使用单独的 PGA2311

  • 利用反馈/环路逻辑通过 MCU 实现音量控制

这是否是适用于高 SPL、低泄漏应用的更高效、更清洁的架构?

4) 所需的音量范围

我的应用程序需要以下范围的音量控制:

–10dB HL 至+120dB HL

此致

Falguni

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Falguni:  

    您是否能够在此处或通过私人 E2E 聊天工具与我分享您的原理图?  

    您是否已单独隔离 PGA2311 并将音频信号注入其输入端、以查看您看到/听到的问题是否仍然存在? 了解问题是编解码器还是 PGA 会有所帮助、因此隔离每个问题可能会有所帮助。  

    [引述 userid=“662926" url="“ url="~“~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1607657/pga2311-pga2311-channel-leakage-at-high-volume-80-100-db-spl

    发现的问题

    • 当音量较高时、会观察到左右声道之间存在一些泄漏。

    [/报价]

    当您提到泄漏时、您指的是测得的电流泄漏、还是您能听到的这种“泄漏“? 我正在尝试了解泄漏的含义、以便更好地了解问题。  

    此致、  
    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此处的泄漏声音正常。

     当命令设置为仅在相应信道中播放音调时、我们的应用只需要在一个信道中播放声音。 (对于 Ex 左通道)
     其它频道中应该没有声音。(右侧频道)
    但问题是存在 大约 2mVrms 至 20mVrms 的小音调。 当声音高于 95db SPL 时、这种情况会变得耳鸣。
    在其他通道中、当 SPL 为 120dB 时、SPL 为 35dB 至 45dB。

    我们目前正在使用单个 PGA2311 IC 来控制左右声道的音量。 在某些 PCB 中、我已经看到两个通道分别使用 PGA2311 IC。这是减少这种泄漏问题的有效方法。

    我的路径是 MCU->TLV320AIC3104->OPA1622->PGA2311->TPA6120A2。  

    此致  

    Falguni  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Falguni:  

    假设信号链中的另一个 IC 没有混合信号、则是的、将左右通道分离到自己的 PGA2311 中将是有效的解决方案。  

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在分离两个通道的 PGA2311 时、也需要更改电平转换器、因为我使用 SPI 通过 MCU 控制 PGA2311。

    请简要介绍如何为两个通道分别连接 PGA2311:

     使用 MCU 中的两个电平转换器、其 SPI 线路用于 SCLK、CS、MOSI  

    或者在电平转换器的高侧使用一个电平转换器和两个 PGA2311 IC。

    如果我要使用两个 PGA IC、也请告诉我是否需要在通道的 PGA2311 侧进行任何反馈环路。

    此致  

    Falguni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Falguni:  

    我需要大约两个工作日来审核和回复您的请求。 我会尽快回复您。

    此致、  

    Chris Featherstone