Other Parts Discussed in Thread: PGA2311, TLV320AIC3104, TPA6120A2
部件号: PGA2311
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3104、 TPA6120A2
我在音频设置中使用 PGA2311 作为模拟音量控制。 使用的音频编解码器是 TLV320AIC3104。 在更高的音量水平下、我会遇到左右声道之间的通道泄漏/串扰问题、尤其是当输出 SPL 在 80–100dB 范围内时。
当前架构
-
音频源→TLV320AIC3104 DAC
-
TLV320AIC3104 内部应用的数字音量控制
-
采用单个 PGA2311 的模拟音量控制(立体声)
-
输出连接到耳机/接收器驱动器级
-
需要非常高的动态范围
发现的问题
-
当音量较高时、会观察到左右声道之间存在一些泄漏。
-
这主要在~80dB SPL 以上变得明显。
我的问题
1) 立体声与独立 PGA2311
将使用两个独立的 PGA2311 IC
(一个专用于左声道,一个专用于右声道)
有助于在高音量水平下减少通道间泄漏/串扰?
2) 音量控制的最佳实践(编解码器+ PGA)
目前、音量通过以下两种方式进行控制:
-
TLV320AIC3104 内部的数字音量
-
模拟音量(通过 PGA2311)
从噪声、失真和泄漏的角度来看:
-
建议同时使用数字+模拟音量控制、或
-
编解码器 DAC 是否应保持在固定电平 (0dB) 并且仅使用 PGA2311 进行音量控制?
3) 只有 PGA2311 具有反馈/循环概念
如果我仅使用 PGA2311 控制音量、并且:
-
左右两侧使用单独的 PGA2311
-
利用反馈/环路逻辑通过 MCU 实现音量控制
这是否是适用于高 SPL、低泄漏应用的更高效、更清洁的架构?
4) 所需的音量范围
我的应用程序需要以下范围的音量控制:
–10dB HL 至+120dB HL
此致
Falguni