This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2781:用于 TAS2781 采样频率的 PPC3 终端系统集成

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2781, TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1609819/tas2781-ppc3-end-system-integration-for-tas2781-sampling-frequency

器件型号: TAS2781
Thread 中讨论的其他器件: TAS2563

尊敬的 TI 团队

您能告诉我为什么在下面的屏幕截图中只能选择 48KHz 选项的采样频率吗?
image.png
它的用途是什么?
实际上、TAS2781 的 I2S LRCLK 输入为来自外部的 16kHz。


此致
Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:  

    它是 DSP 配置的采样频率。 对于 TAS2563、仅提供 48kHz 选项。 如果 LRCLK 不同于 44.1/48、输入 PCM 数据将根据需要进行上采样或下采样、以匹配 DSP

    此致、
    Arthur