This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1632:OPA1632:输出阻抗

Guru**** 2931350 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1632, PCM4222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1609001/opa1632-opa1632-output-impedance

器件型号: OPA1632
主题中讨论的其他器件: PCM4222

TI 团队大家好、

我们计划将 OPA1632 用作 ADC 的输入缓冲电路、  
此缓冲器的电路将符合 PCM4222 数据表中的图 50。

问题是我们如何计算此缓冲电路的差分输出阻抗?

 

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephan:

    FDA 输出的差分输出阻抗非常低、理想情况下为 0 Ω。 它的行为类似于常规运算放大器、其输出节点的阻抗非常低。  

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ignacio、

    感谢您的快速答复。 我想知道我之前发布的整个电路的输出阻抗(即将 VINL-和 VINL 视为输出端子)。 FDA 的输出阻抗非常低、但所选的元件值如何影响整个电路的输出阻抗?

    谢谢!
    Stephan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephan:

    对这些输出节点的输出阻抗将因频率而变化、因此需要对此进行仿真。 但是、由于负反馈、放大器会强制其输出行为类似于低阻抗节点。 由于环路增益下降、它将在高频范围内发生变化并变得更糟。 您可以设置输出引脚两端的电流源并测量差分电压。 扫描此电流源交叉频率可在整个频率范围内为您提供阻抗。 您将看到在低频下(当环路增益较高时)您将获得低输出阻抗、并且它将在不同频率下增加(随着环路增益的减小)。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ignacio:

    谢谢、非常有帮助。 我按照您的建议运行了仿真、并获得了我需要的所有信息。


    此致、
    Stephan