This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2110:TAS2110 音频播放期间的背景嘶嘶声/嗡声–PVDD 纹波和输出 EMI 指导请求

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1610496/tas2110-tas2110-background-hiss-hum-during-audio-playback-pvdd-ripple-and-output-emi-guidance-request

器件型号: TAS2110

尊敬的 TI 支持团队:

我们在模块中使用 TAS2110 D 类音频放大器来驱动小型扬声器。 音频播放功能正常工作;但是、我们在 正常语音播放过程中观察到低水平背景噪音(嘶嘶声/轻微嗡嗡声)。 用作数字 WAV 文件的声音文件。

以下是我们观察和测量的详细信息。

系统概述

  • 器件:TAS2110

  • 扬声器:2W,8 欧姆、分数响应:200Hz 至 20Khz、锥形螺纹:布、共振频率=450Hz

测量和观察

  1. PVDD 纹波测量(请参阅附文)

    • 测量的纹波:~350mV 峰峰值
  2. 输出波形(请参阅附文)

    • 差分扬声器输出显示预期的 D 类 PWM 行为

  3. 输出 EMI 元件

    • RC 缓冲器封装当前为 DNP

    • 扬声器输出端未组装 LC 或差分电容器

    •  

关键问题

  1. 考虑到 D 类电源调制效应、对于 TAS2110 的低噪声音频操作、PVDD 上的~350mV p-p 纹波是否可接受?

  2. 为更大限度地减少可闻嘶嘶声/嗡声、应以哪种最大建议 PVDD 纹波 (RMS 和 p-p) 为目标?

  3. TI 是否建议在 OUT_P 和 OUT_N 之间使用差分电容器(例如 470 pF–1nF) 来)来降低空闲噪声?

  4. 使用 TAS2110 的典型生产设计是否需要在每个输出上使用 RC 缓冲器?

  5. 是否有任何专门解决空闲嘶嘶声/背景噪声的推荐值或参考原理图(来自 TAS2110 EVM 或类似设计)?

  6. 是否应启用任何寄存器设置或工作模式(真静音,空闲降噪,开关频率选项)来降低可闻噪声?

  7. 我们在输出端尝试的 LC 滤波器的基准值是多少。

如果需要、我们可以提供原理图、布局快照和其他波形。

image.png

image.png

感谢您的支持。

KB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KB:

    1. 考虑到 D 类电源调制效应、对于 TAS2110 的低噪声音频操作、PVDD 上的~350mV p-p 纹波是否可接受?

      1. 纹波量可能取决于回放信号、振幅以及放置在 PVDD 上的去耦电容器。
    2. 为更大限度地减少可闻嘶嘶声/嗡声、应以哪种最大建议 PVDD 纹波 (RMS 和 p-p) 为目标?

      1. 我将仔细检查纹波是否确实产生了噪声。 您可以通过禁用集成升压并提供外部 PVDD 电源进行测试、如果这样可以消除噪声、则可以查看消除或减少纹波的方法。
    3. TI 是否建议在 OUT_P 和 OUT_N 之间使用差分电容器(例如 470 pF–1nF) 来)来降低空闲噪声?

      1. 通常不使用差分电容器、而是使用两个电容器、每个输出端各一个并连接到 GND。 仅当存在铁氧体磁珠或电感器时、才必须放置输出电容器。 不建议在 D 类放大器的输出端放置电容器。
    4. 使用 TAS2110 的典型生产设计是否需要在每个输出上使用 RC 缓冲器?

      1. RC 缓冲器没有严格要求。
    5. 是否有任何专门解决空闲嘶嘶声/背景噪声的推荐值或参考原理图(来自 TAS2110 EVM 或类似设计)?

      1. 有关推荐的设计指南、请参阅此文档: TAS2x63QFN 原理图和布局指南(修订版 A)。 这适用于不同的器件、但引脚排列非常相似、因此它的大多数也应用于 TAS2110。
    6. 是否应启用任何寄存器设置或工作模式(真静音,空闲降噪,开关频率选项)来降低可闻噪声?

      1. 您可以尝试禁用某些功能来检查它们是否以任何方式相关、请禁用这些功能:空闲通道检测、热折返、EMI 展频、欠压保护、直流阻断器。
    7. 我们在输出端尝试的 LC 滤波器的基准值是多少。
      1. 10uH 和 0.68uF 是 LC 滤波器的常见值。 有关更多选项、请查看此文档(第 3.8 节): LC 滤波器设计(修订版 A)

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan:

    感谢您提供详细信息。 我将回顾您提到的所有要点。

    同时、您能否分享您的电子邮件地址、以便我发送音频文件和设计文件以供您参考?

    谢谢、
    KB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KB:

    我将通过私人信息联系以分享更多信息。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师