This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1754:如何在 PCM1754 上定义采样频率

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1610589/pcm1754-how-to-define-sampling-frequency-on-pcm1754

器件型号: PCM1754

您好、

我的客户考虑将 12.288MHz 用于输入系统时钟。

使用 12.288MHz 时、PCM1754 支持 16kHz、32kHz、48kHz、96kHz 采样频率。 正确吗? 请告知我们。

1.png

此外、我似乎 PCM1754 会自动决定采样频率。 PCM1754 是否通过确认 LRCLK 频率来固定采样频率? 正确吗? 请告知我们。

谢谢、此致、
Hattori 先生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hattori-San、

    是的、12.288MHz SCLK 可以支持您突出显示的所有采样频率。 是、采样频率由 LRCK 输入决定。 有关可接受音频接口格式的更多详细信息、请参阅数据表的第 14-15 页。

    此致、

    Garret