This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6684-Q1:启动和负载诊断

Guru**** 2927690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1607152/tas6684-q1-start-up-and-load-diagnostics

器件型号: TAS6684-Q1

您好、

我在一个新项目上为 TAS6684 编写驱动程序代码。

数据表(第 7.3.5.1.1 节)介绍了当芯片退出 DEEP SLEEP 状态时如何自动执行负载诊断。 这意味着 STBY 引脚可以立即变为高电平((PD 之后 4ms?) 为了使芯片退出深度睡眠模式、在开始通过 I2C 对其进行配置之前。

但是、启动脚本 (9.2.1.3) 不提供任何负载诊断参考。 实际上、根本没有寄存器读取、这使我相信可以在执行负载诊断时根据需要设置配置(TDM 接口、BTL/PBTL 模式,调制类型等)、当诊断完成时、它将在所有通道上转换为 PLAY 模式(当最后两次写入地址 0x03 和 0x04 时)。

我是否理解正确?

负载诊断操作是否耗时? 我是否需要在切换到播放模式之前轮询任何寄存器以查看它们是否已完成?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这意味着可以立即将 STBY 引脚置为高电平((PD 之后 4ms?) [/报价]

    是的。

    我是否理解正确?

    没错。

    负载诊断是否是一项耗时的操作? 在切换到播放模式之前、我是否需要轮询任何寄存器以查看它们是否已完成?

    不需要特别等待。 您可以直接使用寄存器组播放、通道将在 Load Diag 完成后开始播放。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、太好了、谢谢。

    我从示例启动脚本中看到、有许多与 EMI 和调制相关的寄存器写入 (0x63-0x67、0x6F)、这些写入指的是其他地方未记录的寄存器。

    我是否应该按原样遵循脚本? 我假设器件已通过 EMC 测试、数据表中的值是可实现超低 EMI 或在 EMI 和音频性能之间实现更优权衡的值。 这是合理的假设吗?

    我的应用是语音对讲、低 EMI 比直接音频质量更重要。 您是否有任何专门可以更大限度地降低 EMI 的建议设置(启动脚本除外)(即使这会降低一些音频质量)?

    谢谢

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andy

    请遵循数据表的启动脚本。

    以及与 EMI 相关的寄存器设置、这里也列出了这些设置。 使用展频和相移设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我已经完成了设计、电路板就在订单中。

    很遗憾、TAS6684 当前似乎缺货。 对于原型设计和启动、我订购了几片 TAS6584。

    我是否需要修改我的启动流程以适应 TAS6584、或者它们是否真正兼容? 两者之间是否有一个比较表?

    TI 是否保留了少量可用的 TAS6684 样片库存、因此我们可以构建几个具有代表性的电路板来进行 EMC 测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我已经完成了设计、电路板就在订单中。

    很遗憾、TAS6684 当前似乎缺货。 对于原型设计和启动、我订购了几片 TAS6584。

    我是否需要修改我的启动流程以适应 TAS6584、或者它们是否真正兼容? 两者之间是否有一个比较表?

    TI 是否保留了少量可用的 TAS6684 样片库存、因此我们可以构建几个具有代表性的电路板来进行 EMC 测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrew

    如需样片订购、请点击以下链接访问客户支持中心、我没有样片信息。

    https://www.ti.com/info/customer-support.html

    如果要首先尝试 TAS6584、可以使用 PPC3 转储所需的初始化脚本。

    www.ti.com/.../TAS6584-SW