This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PUREPATHSTUDIO:有关在 TAS2781 上完全禁用保护功能(智能放大器和放大器;BOP)以进行最大功率测试的信息

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2781

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1610187/purepathstudio-inquiry-about-completely-disabling-protection-features-smart-amp-bop-on-tas2781-for-max-power-testing

部件号: PUREPATHSTUDIO
主题中讨论的其他器件: TAS2781

至 Texas Instruments 音频团队、

是使用开发产品的硬件工程师 TAS2781 。 我目前正在进行压力测试、需要强制进行连续测试 4V 正弦波输出 传递到扬声器。

我从“智能放大器调优指南“中了解到必须使用的内容 ROM 模式 以真正绕过智能放大器保护算法。 我有以下问题来说明如何实现“无保护“状态:

1.  GPIO 引脚 ROM 模式 通过 PPC3(器件控制面板)、是 偏移和热保护算法会自动禁用 ? 或者、即使在 ROM 模式下、我也需要手动写入特定的寄存器以将其禁用?

2.  我在测试中使用的是直流电源、而不是电池。 在这种情况下、欠压保护 (BOP) 会影响结果? 如果是这样、请提供具体内容 寄存器地址和位设置 才能完全恢复 禁用 BOP 功能

3、其它硬件限制器 除了智能放大器保护和 BOP 之外、还有任何其他内部限制器(例如 峰值电压限制器 ,硬限制器)在 ROM 模式下默认启用? 如果是、如何禁用它们?

4.推荐顺序 我的目标是绕过所有保护功能、并强制放大器在我的定制电路板上按原样输出输入信号(纯 4V 输出)。 您能推荐正确的吗 寄存器配置序列 来实现这一目标?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要添加到问题 4 中、我不仅想了解定制电路板、还想了解 EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. DSP 处理完全旁路、就像一个简单的放大器。 所有扬声器保护均被旁路

    2.簿 0 页 0 寄存器 0x1F 位 0。 启用 1 =

    3.簿 0 页 0 寄存器 0x1B 位 0。 启用 1 =

    4. TAS2781 数据表的第 10 节提供了默认脚本。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    1. ROM 模式究竟是什么意思? 为什么在 ROM 模式下禁用保护?

    2.即使在供电环境下,BOP 也能降低输出吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaesung,  

    ROM 模式表示 DSP 已禁用。 名称“ROM mode“表示 DSP 正在运行默认 ROM 配置、即 DSP 旁路/禁用。  

    2. BOP 由电源电压触发。 (基于 BOP_SRC 寄存器的 PVDDL 或 PVDDH)。 中的电压低于阈值、默认为 2.9V。 数据表的“8.4.2.10 欠压保护“部分详细说明了这一切。  

    您似乎无法获得正确的峰值电压。  

    数据表第 10 节中的默认脚本将能够提供峰值输出电压。  

    EVM + PPC3。 然后、您可以通过导航到 PPC3 中的“Device control“面板、选择“ROM Mode“并按“Apply",“,将、将器件编程为 ROM 模式

     此致、

    Arthur