This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3105EVM-K:CLKDIV_IN 路径、Q=17、随机音频输出静音

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1611164/tlv320aic3105evm-k-clkdiv_in-path-q-17-random-audio-output-silence

器件型号: TLV320AIC3105EVM-K
主题: TLV320AIC3105 中讨论的其他器件

尊敬的先生:

客户目前正在使用 CLKDIV_IN 路径进行重复测试、其自定义采样频率为 FS (ref)= 22.07kHz、MCLK 为 48MHz。 请注意、在 TLV320AIC3105EVM 中、这些测试已禁用 PLL 路径。
在测试期间、我们比较了 Q=16 和 Q=17 分压器设置之间的性能:
Q= 16:系统按预期运行。
Q= 17:我们始终遇到随机音频输出静音(无声音输出)。
鉴于我们正在绕过 PLL 并使用定制 FS、您能否澄清一下 Q 分频器或 CLKDIV_IN 路径是否存在可能在 Q=17 时导致这种间歇性故障的特定限制?
感谢您的帮助。

TLV320AIC3105 寄存器设置文件:path.xls 中 CLKDIV_IN 的 TLV320AIC3105 寄存器设置 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是否为 WCLK 引脚和 48MHz 转 MCLK 引脚提供 22.07kHz 的频率? 在寄存器设置中、我看到 Q 默认设置为 2。 但是的、如果您使用 Q=16、则会分频为 23.44kHz、而当 Q=17 时、则分频为 22.06kHz。 确保系统分频为您选择的 Q 分频器预期的相同 BCLK 和 WCLK。 使用寄存器 9 时、我们选择了 32 位、因此这需要 BCLK = 32*数字通道*采样率。

    此公式来自数据表:

    我们希望 fsref 等于提供给芯片的 WCLK 速率。 如果您的 WCLK 为 22.07k、但 fsref 为 22.06k、则可能缺少样本、从而导致定期静音、这将丢失样本数据。

    您能否分享实际 WCLK 和 BCLK 频率以及所有小数位数? 我们有机会使用 PLL 计算出数学结果、但 WCLK 和 MCLK 之间没有整数关系。 但是、如果您提供 BCLK、我们可以使用它来生成内部 fsref。

    此致、
    Mir