This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:使用 TAS5805M 电平计和 MCU 执行自动待机功能

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M, PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1610617/tas5805m-use-tas5805m-level-meter-and-mcu-perform-auto-standby-function

器件型号: TAS5805M
主题中讨论的其他器件: PCM9211TAS5805

你(们)好  

  我们的项目需要自动待机功能。当前使用的 PCM9211 应该无法识别输入信号的电平。 也就是说、当外部器件 (TV) 暂停时、我们无法检测到这种情况。因此、现在我们要通过 TAS5805M 的电平计实现此功能。通过读取 TAS5805M 电平计、系统会在无信号或低信号状态持续 20 分钟后自动进入待机模式。

 我想知道这个想法是否可行。如果可行、应如何设置相关的寄存器、应读取哪些寄存器?

此致
卓成

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhucheng:

    通过读取电平计输出 并在低于特定阈值时关闭放大器、这听起来可行。  

    您可以在此处找到有关寄存器的更多详细信息: TAS5805M 处理流程

    是否使用 PPC3 来配置 TAS5805?  点击此处、会显示一个用于电平计的 GUI:  

    您可以使用 I2C 记录器来查看从左/右电平计寄存器读取的十六进制值。  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sebastian  

       感谢您的答复!  我们已经发现了 TAS5805M 的“自动静音“功能。 目前、我们使用此功能实现待机模式。

    此致
    卓成

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhucheng:

    很高兴为您提供帮助、感谢您分享您的解决方案。

    此致、

    Sebastian