This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1612:滤波器设计问题

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1641, PGA2311, OPA1612, OPA1622, TPA6120A2, OPA1642, OPA1644, OPA1688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1611847/opa1612-filter-design-concerns

器件型号: OPA1612
主题中讨论的其他器件: PGA2311OPA1622TPA6120A2、OPA1641、 OPA1642OPA1644OPA1688

您好团队、

在我当前的音频设备中、我需要在音量控制 IC(即 PGA2311)之前使用过滤器。 我的频率范围是 125Hz - 8kHz。 我需要使用采用 Sallen 关键拓扑的二阶巴特沃斯滤波器。 我的问题:
 *告诉我,如果 OPA1612 是一个更好的选择,对于这个过滤器应用,或者你可以推荐我一些其他的运算放大器.  
 *我必须使用带通滤波器(它的 o/p 被馈送到 LPF 然后我的设置的 HPF )或只使用低通滤波器将是最好的截止频率 12 kHz。 找到下面随 LPF 附的图像。


image.png

*我的安装系列 是 TLV320AIC3104->OPA1622(缓冲器)->OPA1612(Sallen-Key 二阶滤波器)->PGA2311->TPA6120A2 ->接收器。  
*此音频应用使用 LPF 或带通滤波器,这将是最适合我的应用。
*还告诉我,什么切断频率的低侧和高侧根据音频应用.
此致  
Falguni  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Falguni:  

    我们为该应用提供了非常好的滤波器设计工具、可让您的设计选择更加轻松。 我们的设计工具可在此处找到:

    webench.ti.com/.../filter-type

    我从我们的设计工具中选择了 OPA1688。 设计工具中还提供了其他器件建议、例如 OPA164x 系列器件。 OPA1641、OPA1642 和 OPA1644。  

    我组装了满足您要求的带通滤波器。 请参阅下面随附的报告。  

    筛选报告:

     e2e.ti.com/.../filter_2D00_design_2D00_report_2D00_16.pdf

    TINA 仿真:

    e2e.ti.com/.../OPA1688-Bandpass.TSC

    要运行 Tina 仿真、您可以通过以下链接免费下载 Tina TI:

    https://www.ti.com/tool/TINA-TI

    我希望这些信息对您有所帮助。  

    此致、

    Chris Featherstone