This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:如何将 I2S 连接到 AM62A EVK

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1611788/am620-q1-how-to-connect-i2s-to-am62a-evk

器件型号: AM620-Q1

尊敬的团队:

我想向 AM62A 发送一些 I2S 信号、是否可以通过 M2 连接器将数据和时钟线路连接到 I2S (McASP1)、其中 TI 配置为从器件以从调谐器接收数据。

或者出于测试目的、我可以将 SoC 配置为主器件并发送 I2S 数据、是否也希望像在连接的映像中那样通过硬件 Lipp 接收?  

image.png

 

此致、

文卡塔

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文卡塔

    首先、由于电平转换器、您需要确保正在发送的 I2S 信号是 1.8V IO。 电平转换器是双向的、因此您应该能够发送/接收音频时钟和数据信号。 另一个注意事项是、您需要对 IO 扩展器进行编程、以驱动电平转换器的使能信号。  

    只要您的硬件启用 1.8V IO I2S/TDM、我就不会看到在此 EVM 上使用 McASP1 发送接收 I2S/TDM 的任何问题。  

    此致、

    Erik