This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3221:原理图检查并纠正

Guru**** 2893090 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3221, TPS3808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1600448/tpa3221-schematic-check-and-correct

器件型号: TPA3221
主题中讨论的其他器件: TPS3808

尊敬的团队:

设计要求:  

当 TPA3221 过载时、输出会关断。 FAULT 引脚会触发 TPS3808G MR 引脚、从而使 TPA3221 复位并重新获得输出。

当前问题:

TPA3221 复位后、FAULT 引脚返回到 5V、但 TPA3221 输出端子上没有 15V、从而导致没有输出。 将 FAULT 引脚连接为未连接状态会恢复输出

原理图是否正确、如下所示:

原理图_ TPA3221.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、  

    在原理图上:  
    - BST 电容应为 33nF(您有 333pF )

    连接 FAULT 引脚未连接会恢复输出

    我不完全理解上述意见。 是否在故障引脚上释放了强制电压? “故障“引脚只是一个输出引脚、不应强制进入任何状态。  

    OTW_CLIP 引脚上发生了什么情况?

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sydney Northcutt、

    好了、感谢您的帮助和支持。

    目前、客户的引脚 3 和 4 处于悬空状态、因此我们要求客户进行更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    好的。 如果需要任何进一步的支持、请告诉我们。  

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Sydney Northcutt、
    我是该电路的设计人员。 您提到的 333pF 被描述为 10 的幂 (33 * 10^3)、我确实使用了 33nF。

    在正常情况下、OTW_CLIP 和 FAULT 均为 5V。 当 TPA3221 输出过高时、OTW_CLIP = 5V、FAULT = 0V。

    我想使用 FAULT 来触发 TPS3808G MR 引脚、从而使 TPA3221 复位。

    但是、当 TPA3221 复位时、J103 引脚不会恢复到 14V 至 15V 电压、从而导致没有输出。

    将故障与 MR 引脚分离后、TPA3221 恢复输出。

    在 FAULT 和 MR 引脚之间需要使用哪种电路来实现此功能?

    例如二极管或 PNP 晶体管?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    啊、我看到了。 我建议在 FAULT 引脚上添加一个上拉电阻器。 在 EVM 上、有一个 47k 上拉电阻器。

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sydney Northcutt、

    过去几天我已经尝试过你的建议。 我使用了一个 5V 电路、其中 47kΩ 电阻器与 FAULT 和 MR (3808G) 串联、但它仍然无法使 TPA3221 输出 15V;电压保持在 3.9V。

    我尝试了一些电路更改、但仍然没有成功。

    我会再试一次。 感谢您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    47k Ω 电阻器应是一个上拉电阻器、而不是串联。 您还能尝试一下吗? 您还可以参阅我在下面图片中提供的 EVM。

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、我按照您的图中所示进行了连接。 我已经附上了接线图。

    30V 电源是连续的、因此有 12V、5V 和 5VA 的电压。

    PVDD 为 30V、仅在电源开关接通时供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    原理图看起来很好。 您是否也有串联输入电容器?

    您能否在示波器上探测输入、输出和故障引脚并共享图像?  

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    TPA3221 数据表:

    “为了减少外部元件数量、在 FAULT 和 OTW_CLIP 输出端均提供一个连接至 3.3V 的内部上拉电阻。“

    测得的电压为 5V、可能取决于 VDD 电压。

    我认为可能不需要外部上拉电阻器。

    当 FAULT 悬空时、在上电时会观察到故障电压 (5V) 短暂下降。

    此时、AMP 输出电压正常 (15V)。

    当 FAULT 连接到 MR 时、上电时没有短暂的压降。

    此时、AMP 输出电压异常 (3.9V)。

    我制造了一个脉冲发生器、并将其输出连接到 TPS3808G SNS。

    当 FAULT=0V 时、脉冲可以重新启动 TPS3808G、TPA3221 输出正常。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这些测量中与 MR 的唯一区别是什么?

    如果您有故障连接到 MR、但 RESET 与 TPS 设备断开连接、问题是否仍然存在?

    触发 TPA3221 RESET 时、应将故障强制为高电平、但我想知道 在该启动脉冲期间触发 RESET 时是否存在问题。 您能否尝试断开 TPS 设备、给 TPA3221 放大器上电、然后连接 TPS MR 和复位引脚、看看问题是否仍然存在?  

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sydney Northcutt、

    TPA3221 RESET 引脚需要电压才能正常工作。

    系统上电后、我连接了 MR 和 Reset 引脚。

    如果未连接脉冲电路、TPA3221 在过载后不会重新启动。

    连接脉冲电路后、TPA3221 在过载后也不会重新启动。

    断开 MR 和复位引脚可让 TPA3221 启动。

    连接 MR 和 Reset 引脚、然后关闭并再次打开系统电源、会导致 TPA3221 无法正常工作。

    此致、

    Kai HSIAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请在此处期待 EOD 的答复。  

    此致、
    悉尼  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此处的问题似乎是由 TPS 设备引起的。 如果您移除此器件并将 RESET 保持在高电平、则放大器工作正常、对吗?

    您是否可以为 TPS 设备创建一个并行 TT、以便相应的团队也可以查看?

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、我已经在电源管理论坛上发布了一个问题。

    此致、

    Kai HSIAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    听得很开心。 可以链接该线程吗?

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    TPS3808G01DBVEVM:TPS3808G:原理图检查并纠正

    此致、

    Kai HSIAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的分享! 另外要尝试的一件事是查看问题是由复位还是故障连接引起、还是必须同时出现这两者。 您可以单独断开每个连接(当您移除复位时,从外部将其拉高)。  

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    好的、我来试试、谢谢。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    没问题。 期待了解测试结果。

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TPA3221 故障时、正常条件下的电压为 5V、过载时的电压为 0V。

    TPS3808 MR 上的浮动时电压为 5V。 接地时、TPA3221 将关断其输出。

    当再次悬空时、TPA3221 将恢复其输出、MR 将正常工作。

    我将在另一个讨论论坛上寻求这一事业。

    至少我有一个可用的脉冲电路。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我懂了。 请随时向我发布结果。

    此致、
    Sydney Northcutt