This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:TLV320AIC3254 PurePath Studio 配置

Guru**** 2943680 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1601729/tlv320aic3254-tlv320aic3254-purepath-studio-configuration

部件号: TLV320AIC3254

您好:

我正在使用 TLV320AIC3254 和使用进行配置 PurePath Studio 扭矩 采样率为 48kHz 。 我正在寻找有关如何操作的指导 分别实施以下两个要求 波特图。 我使用的是模拟麦克风。

共模输入

  • 差分模拟麦克风连接到 IN1L/IN1R

要求 1–实时音频播放

  • 信号路径:
    IN1L/IN1R→miniDSP A→miniDSP D→耳机输出

  • 用例:通过耳机进行实时音频监控

要求 2–记录

  • 信号路径:
    IN1L/IN1R→miniDSP A→miniDSP D→I2S 输出

  • 用例:在进行数字音频录制 48kHz

问题

  1. 对于要求 1、AIC3254 上建议的 PurePath Studio 模块配置和路由是什么、用于将麦克风音频发送到耳机?

  2. 对于要求 2、建议使用哪种 PurePath Studio 模块配置和布线来发送麦克风音频 I2S 输出 ?

  3. 有任何问题 参考 PurePath Studio 工程或应用手册 用于 TLV320AIC3254 上的上述任何一种模式?

在此阶段、我只想了解 正确的单独实现 各项要求的简介。

感谢您的指导。

此致、
Neel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Neel、

    这两个要求都可以在没有 PPS/miniDSP 的情况下实现、我建议您在使用 miniDSP 执行此路由之前先尝试这些选项。

    对于要求 1、我们可以执行从输入到耳机输出的模拟旁路路径、其中仍包括 PGA 和用于音量控制的混频器放大器。

    对于要求 2、这是 ADC 本身的典型操作、采用模拟输入并转换为 I2S。 我们可以仅通过 I2C 配置来创建此路径。

    建议您查看以下应用参考指南中的一些示例配置: https://www.ti.com/lit/an/slaa408a/slaa408a.pdf

    要对此进行编程、需使用一个旧的 AIC3254 GUI、该 GUI 可以帮助开发脚本、但可能无法在计算机上工作(您必须查看): https://www.ti.com/lit/an/slaa408a/slaa408a.pdf 或者、您可以使用 PPC3 和 I2C 监视器来与编解码器通信。

    请告诉我您的想法、我们可以开始使用一些脚本。

    此致、
    Mir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mir:

    感谢您的详细答复和参考资料。

    我已经验证过 没有 PPS/miniDSP 的两种用例。 请勿挑战  是否使用 Direct 正常工作 I2C 配置 。

    但是、我的应用现在需要 基于 miniDSP 的处理 (例如:滤波/增益整形/未来音频处理功能)、因此我想实施 使用 miniDSP 信号路径的两种模式 而不是模拟旁路或直接 ADC 路径。

    在这个阶段,我的问题是具体的 基于 miniDSP 的实现 :

    1. 指定 实时音频播放 、PurePath Studio 中建议发送的 miniDSP 路由是什么:

      • IN1L/IN1R→ADC→miniDSP→DAC→耳机输出?

    2. 指定 录制 、建议发送的 miniDSP 路由是什么:

      • IN1L/IN1R→ADC→miniDSP→I2S 输出?

    3. 有任何问题 PPS 工程示例、miniDSP 系数或应用手册 用于演示通过 miniDSP 处理并路由至以下位置的麦克风输入的 AIC3254:

      • 或

      • I2S 输出?

    现在、我只是希望正确实现这些 两个分别基于 miniDSP 的信号链。

    期待您的指导。

    此致、
    Neel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    PPS 分布中有一些示例 PPS 流、对我来说、它们位于文档-> Texas Instruments Inc -> PurePath Studio(便携式音频)miniDSP 5.95 -> MyProcessFlows ->示例流程、在此文件夹中、您将看到一些专门针对 AIC3254 的流程。 对于您的“实时音频播放“设置、这将是最简单的解决方案、然后您可以在以下选项之间添加处理步骤:

    请注意、当拥有处理器间 A 到 D 对象时、应启用“SynchMode",“,这、这是在 AIC3254 框架的属性选项卡中。 这使得 ADC 和 DAC 内部 DSP 时钟可以同时运行、以优化数据传递。

    ADC 操作将如下所示:

    您可以在 SystemSettingsCode(也在框架的“Properties"选项“选项卡选项卡中)中选择 ADC 和 DAC 使用的输入和输出。 这也是设置时钟以及配置器件所需的任何其他 I2C 命令。

    您可以在 PurePath Studio 的 PPS 下载页面上找到更多文档: https://www.ti.com/secureresources/PUREPATHSTUDIO

    我推荐使用快速入门指南和用户指南。

    此致、
    Mir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    默认情况下、SynchMode 属性为“已禁用“、我无法在“属性“选项卡下对其进行编辑。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    确保单击 Aic3254App 框架对象、然后您应该能够更改同步模式。 它在其他对象上显示为灰色、因为它只能在其中更改。

    -米尔