This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:TLV320AIC3254 PurePath Studio 配置

Guru**** 2811785 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1601729/tlv320aic3254-tlv320aic3254-purepath-studio-configuration

部件号: TLV320AIC3254

您好:

我正在使用 TLV320AIC3254 和使用进行配置 PurePath Studio 扭矩 采样率为 48kHz 。 我正在寻找有关如何操作的指导 分别实施以下两个要求 波特图。 我使用的是模拟麦克风。

共模输入

  • 差分模拟麦克风连接到 IN1L/IN1R

要求 1–实时音频播放

  • 信号路径:
    IN1L/IN1R→miniDSP A→miniDSP D→耳机输出

  • 用例:通过耳机进行实时音频监控

要求 2–记录

  • 信号路径:
    IN1L/IN1R→miniDSP A→miniDSP D→I2S 输出

  • 用例:在进行数字音频录制 48kHz

问题

  1. 对于要求 1、AIC3254 上建议的 PurePath Studio 模块配置和路由是什么、用于将麦克风音频发送到耳机?

  2. 对于要求 2、建议使用哪种 PurePath Studio 模块配置和布线来发送麦克风音频 I2S 输出

  3. 有任何问题 参考 PurePath Studio 工程或应用手册 用于 TLV320AIC3254 上的上述任何一种模式?

在此阶段、我只想了解 正确的单独实现 各项要求的简介。

感谢您的指导。

此致、
Neel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Neel、

    这两个要求都可以在没有 PPS/miniDSP 的情况下实现、我建议您在使用 miniDSP 执行此路由之前先尝试这些选项。

    对于要求 1、我们可以执行从输入到耳机输出的模拟旁路路径、其中仍包括 PGA 和用于音量控制的混频器放大器。

    对于要求 2、这是 ADC 本身的典型操作、采用模拟输入并转换为 I2S。 我们可以仅通过 I2C 配置来创建此路径。

    建议您查看以下应用参考指南中的一些示例配置: https://www.ti.com/lit/an/slaa408a/slaa408a.pdf

    要对此进行编程、需使用一个旧的 AIC3254 GUI、该 GUI 可以帮助开发脚本、但可能无法在计算机上工作(您必须查看): https://www.ti.com/lit/an/slaa408a/slaa408a.pdf 或者、您可以使用 PPC3 和 I2C 监视器来与编解码器通信。

    请告诉我您的想法、我们可以开始使用一些脚本。

    此致、
    Mir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mir:

    感谢您的详细答复和参考资料。

    我已经验证过 没有 PPS/miniDSP 的两种用例。 请勿挑战  是否使用 Direct 正常工作 I2C 配置

    但是、我的应用现在需要 基于 miniDSP 的处理 (例如:滤波/增益整形/未来音频处理功能)、因此我想实施 使用 miniDSP 信号路径的两种模式 而不是模拟旁路或直接 ADC 路径。

    在这个阶段,我的问题是具体的 基于 miniDSP 的实现

    1. 指定 实时音频播放 、PurePath Studio 中建议发送的 miniDSP 路由是什么:

      • IN1L/IN1R→ADC→miniDSP→DAC→耳机输出?

    2. 指定 录制 、建议发送的 miniDSP 路由是什么:

      • IN1L/IN1R→ADC→miniDSP→I2S 输出?

    3. 有任何问题 PPS 工程示例、miniDSP 系数或应用手册 用于演示通过 miniDSP 处理并路由至以下位置的麦克风输入的 AIC3254:

      • I2S 输出?

    现在、我只是希望正确实现这些 两个分别基于 miniDSP 的信号链。

    期待您的指导。

    此致、
    Neel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    PPS 分布中有一些示例 PPS 流、对我来说、它们位于文档-> Texas Instruments Inc -> PurePath Studio(便携式音频)miniDSP 5.95 -> MyProcessFlows ->示例流程、在此文件夹中、您将看到一些专门针对 AIC3254 的流程。 对于您的“实时音频播放“设置、这将是最简单的解决方案、然后您可以在以下选项之间添加处理步骤:

    请注意、当拥有处理器间 A 到 D 对象时、应启用“SynchMode",“,这、这是在 AIC3254 框架的属性选项卡中。 这使得 ADC 和 DAC 内部 DSP 时钟可以同时运行、以优化数据传递。

    ADC 操作将如下所示:

    您可以在 SystemSettingsCode(也在框架的“Properties"选项“选项卡选项卡中)中选择 ADC 和 DAC 使用的输入和输出。 这也是设置时钟以及配置器件所需的任何其他 I2C 命令。

    您可以在 PurePath Studio 的 PPS 下载页面上找到更多文档: https://www.ti.com/secureresources/PUREPATHSTUDIO

    我推荐使用快速入门指南和用户指南。

    此致、
    Mir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    默认情况下、SynchMode 属性为“已禁用“、我无法在“属性“选项卡下对其进行编辑。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    确保单击 Aic3254App 框架对象、然后您应该能够更改同步模式。 它在其他对象上显示为灰色、因为它只能在其中更改。

    -米尔