This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:DEQ 可配置参数

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563, TAS2781

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1610586/tas2563-deq-configurable-parameters

器件型号: TAS2563
主题中讨论的其他器件: TAS2781

一些工程师、您好。

我目前正在使用调优指南调整 TAS2563 的音频性能、我注意到在动态 EQ (DEQ) 参数方面存在差异。

根据文档(例如,DEQ 描述包括六个参数,例如峰值增益阈值,峰值增益压缩,峰值限制等)、DEQ 算法似乎具有多个内部控制参数。

不过、在 TAS2563QFN 的实际 PPC3 UI 中、只能配置以下参数:

中心频率
Q
峰值增益
增益截止频率
峰值平滑时间常数

峰值增益阈值、峰值增益压缩(比率)和峰值限制等参数似乎未在 UI 中公开。

请您澄清一下:

这些参数(峰值增益阈值/压缩比/峰值限制)是否在 TAS2563 DEQ 内部存在

如果这些参数是固定值、则如何将它们映射到公开的 PPC3 参数(尤其是峰值增益)

DEQ 处理的每个阶段(限制器与压缩器)开始运行时的阈值

任何块级说明或参数映射都会非常有用。

image.png

image.png

此致、
Fumiya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fumiya:

    很抱歉、调优指南似乎使用了 TAS2781 中使用的 DEQ 版本、而不是 TAS2563 中的版本。
    下面列出了参数中的一些并行性:

    •   在不同的 DEQ 版本中、中心频率和 Q 是相同的
    • TAS2563 中的峰值增益与调优指南中的峰值限制相对应
    • 峰值平滑时间常数对应于调优指南中的峰值 Alpha

    其余参数峰值增益阈值、峰值增益压缩器和增益截止频率在各 DEQ 版本之间不兼容。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ivan。

    我明白了。
    因此、理解 TAS2563 中​​峰值增益阈值等值是固定的、这是正确的吗?
    最后,这是我想知道的信息。

    此致、
    Fumiya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fumiya:

    这些实际上是 DEQ 的两种不同实现方式、但如果是正确的、您可以将这些参数视为对于 TAS2563 DEQ 配置是固定的。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan:

    感谢您的解释。

    我知道可以认为 TAS2563 中是固定的 DEQ 参数。

    我还有一个关于阈值定义的问题。

    由于 TAS2563 输入是 I2S 数字数据、您能否说明这些固定阈值基于什么基准级别?

    例如:
    -它们是相对于 TAS2563 DSP 的内部 0dBFS 水平定义的吗?
    -或者它们是否与特定的 I2S 满量程值相关?
    -如果可能,您可以共享以 dBFS 为单位的阈值或相应的内部/Q-format 寄存器值吗?


    此致、
    Fumiya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fumiya:

    “dB"中“中的所有参数都是相对于输入数字数据的。
    0dBFS 将对应于 I2S 满标度数据。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan:

    感谢您澄清有关 0dBFS 基准的说明。

    我想具体知道的是 DEQ 使用的实际固定阈值。

    例如:
    -什么是峰值增益阈值以 dBFS 为单位?
    -或者这个阈值使用什么内部/寄存器值?

    由于您提到这些参数是固定的、因此我想了解确切的数字、以便正确匹配 FPGA 信号电平。

    此致、
    Fumiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fumiya:

    澄清一下、有两种不同的 DEQ 实现方式、即调优应用手册中提到的实现(在 TAS2781 中使用)和 TAS2563 GUI 中的实现。
    对于 TAS2563 中的 DEQ 实现、即峰值增益阈值和峰值增益压缩 不存在
    DEQ 功能会将信号限制为在 中心频率和指定 Q 处的峰值增益参数中设置的值。此增益调整的平滑度由峰值平滑时间常数设置。
    例如、如果峰值增益为–12dBFS 且中心频率为 300Hz、则在 300Hz 的输入信号达到–12dBFS 后、DEQ 将开始应用衰减、如果输入信号一直高于–12dBFS、则 DEQ 滤波器衰减将相应地增加、以便将输出信号限制在–12dBFS。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师