This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3070:无法从 STM32 向 PCM3070 发送 I2C 数据

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3070, PCM3070RHBEVM-K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1614073/pcm3070-can-not-send-i2c-data-form-the-stm32-to-pcm3070

部件号: PCM3070

大家好

我使用 PCM3070 和 STM32 作为控制器。

PCM3070 周围的原理图如下

image.png

我无法将来自 STM32 的 I2C 数据发送到 PCM3070、来自 STM32 的错误消息。

为了进行比较、同一 STM32 可以将 I2C 发送到 EVB PCM3070RHBEVM-K、和 EVB PCM3070RHBEVM-K 正常工作。

我使一些引脚保持未连接状态(BCLK、WCLK、SCLK、SPI 选择)、这是错吗?

 

谢谢你

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rachmat:

    要选择 I2C、SPI Select 必须驱动至 GND。

    此致、

    Garret