This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5301-Q1:如何启用/控制模拟旁路信号链?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TAC5111, TAC5301-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1614402/tac5301-q1-how-to-enable-control-the-analog-bypass-signal-chains

器件型号: TAC5301-Q1
主题中讨论的其他器件: TAC5111

您好!

更改为零。 数据表中的“功能方框图“:

www.ti.com/.../tac5301-q1.pdf

...人们可以看到,我认为,一个模拟旁路路径:

image.png

但是、在其余的数据表中找不到有关如何控制这种情况的任何内容。

 

但在 TAC5111 的文档中、我可以在 OUT1x_CFG0 寄存器中找到一个字段:

image.png

www.ti.com/.../tac5111.pdf

这似乎控制着这个。  
此外、当我在 TAC5301-Q1 上写入该寄存器(其中标记为保留-请勿写入)时、我似乎会启用该路径。 但如前所述、TAC5301-Q1 中显示:

image.png

我 注意到在运行 DAC 信号链时该值读数为“1"(“(如(如 TAC5111 的文档所述)、尝试这是一场狂野的尝试。

是否有“正确“的方法可启用此模拟旁路链?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    该器件没有与 TAC5111 一样的模拟旁路路径。 如果您需要输入数据直接到达输出端、在 TAC5301-Q1 上实现此操作的理想方法是启用环回混频器、该混频器会通过 DAC 将 ADC 数据路由到输出。 输入将通过 ADC 和 DAC、但可以在输出端保持不变。

    请告诉我这是否适用于您的应用、我可以在必要时提供更多详细信息和示例脚本。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garret:  

    得到Ok hand  

    那么、图 6-1 中的图。 数据表中的“功能方框图“不正确?

    祝您愉快、  

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我稍微修改一下措辞、TAC5301 没有支持的模拟旁路路径。 该器件可能采用 TAC5111 设计、但在 TAC5301 版本上从未进行过全面测试和验证、因此这些文档在方框图之外似乎会忽略其存在。 尝试使用旁路路径可能会自行承担风险、因为它不受完全支持。

    此致、

    Garret