This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:请查看 TLV320ADC3101 的原理图(并有一些问题)。

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1604980/tlv320adc3101-please-review-the-schematic-of-tlv320adc3101-and-have-some-questions

器件型号: TLV320ADC3101

尊敬的 TI 专家:

客户使用 TLV320ADC3101 制作了原理图。 您能先回顾一下此交流会吗?

TLV320ADC3101_sch1.pdf

这里有一些问题;

  1. TLV320ADC3101 看起来是默认的从模式。 如何使 TLV320ADC3101 工作主模式? 需要修改硬件原理图或寄存器?
  2. 您是否可以将振荡器推荐用于外部 MCLK? 最低规格也适用。
  3. 关于原理图、客户将使用模拟麦克风 (MIC1) 或 MEMS 麦克风 (MIC2)。 您是否可以建议修改原理图以获得更好的性能和进一步的麦克风调优?
  4. AVDD33、IOVDD18、DVDD18 和 RESET 之间是否有任何电源序列?
  5. 是否有任何寄存器可以使 TLV320ADC3101 进入睡眠模式或任何其他低功耗模式? (客户会将此设备用于黑盒,因此当汽车停车时,低功耗非常重要。)

请检查此问题。 谢谢。

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    请预计下周会有回复。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    1) 默认配置适用于您提到的从模式、BCLK 和 FSYNC 作为器件的输入。 要将器件配置为输出 BCLK 和 FSYNC、需要修改以下寄存器字段:

    3) 是在原理图中使用的模拟麦克风冷凝麦克风或 MEMS 模拟麦克风。 我看到另一个麦克风 (MIC2) 是数字麦克风。 对于电容式麦克风、您可以参阅数据表的典型应用图:

    4) 数据表提供了电源达到最终值后的复位序列

    我将在后续评论中回答其他问题。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lakshmi:

    感谢您的支持。

    如果有更多更新、请告知我。 (原理图审阅及 Q2 和 Q5 的答案)

    还有一个关于 Q4 的问题。  AVDD33、IOVDD18 和 DVDD18 之间是否有任何序列? 只需在所有 3 个电源都达到最终值后应用 nRESET?

    此致、

    追逐  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    以下是数据表规定的 MCLK 要求:

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lakshmi:

    感谢您的支持。

    您能详细了解一下未解决的问题吗?

    1.您可以查看原理图吗?

    2.是否有任何寄存器可以使 TLV320ADC3101 进入睡眠模式或任何其他低功耗模式? (客户会将此设备用于黑盒,因此当汽车停车时,低功耗非常重要。)

    3、MIC1 是 MEMS 麦克风,不是冷凝麦克风。 如果 MEMS 麦克风如下图所示、是否可以将 MICBIAS1 应用于 VDD?

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chase:

    1) 原理图看起来很好。 您能否只确认 SCL/SDA 线路在系统其他位置是否有上拉电阻器(因为 I2C 线路是开漏的)?

    2) 没有特定的寄存器将 ADC 置于“低功耗“模式。 但是、数据表在以下条件下确实指定了“断电“电流:

    3) 数据表指定 MICBIAS 引脚的驱动能力为 4mA(2.5V 时)、因此建议确认 MEMS 模拟麦克风的电流要求、看看它是否在此限值范围内。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lakshmi:

    感谢您的支持。

    2) 没有特定的寄存器将 ADC 置于“低功耗“模式。 但是、数据表在以下条件下确实指定了“断电“电流:

    您能指导我如何进入“关机“模式吗?

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lakshmi:

    感谢您的支持。

    如果有上述问题的更新、请告知我。

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    每个块都有一个用于“加电“或“断电“相应块的寄存器设置。

    上面的示例显示了 ADC 的寄存器设置。 其他块也存在类似的寄存器、可以在数据表中的寄存器映射中进行参考。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan